ResMa 3.7.1¶
Release-Datum: 2024-05-24
Dienstkompatibilität¶
Diese ResMa-Version ist kompatibel mit
Rezepturverwaltung v1.3.3
Import Dienst v1.1.0
Regressionsanalyse v1.0.0
Betriebssystemkompatibilität¶
Windows 10 Pro
Windows 10 Enterprise
Windows 10 IoT Enterprise
Windows Server 2016
Windows Server 2019
Windows Server 2022
Features¶
91984: Erweiterung AdditionalParameter
Fixes¶
81140: ResMa Abgeleitete Größe Zähler wird gelöscht ist aber noch in der Formel vorhanden
82569: Report: Spaltenbreiten ändern sich nach Einfügen von Daten - Breite kann nicht wiederhergestellt werden
87478: ResMa Systemstatistik kann nicht angezeigt werden - Datentyp für Messpunkte zu klein (int32)
88730: ResMa: Update-Dialog ermöglicht keinen Schritt zurück
88860: Stammdatendialog: Nach Sprachumschaltung enthält der Stammdatendialog keine Werte mehr
89046: ResMa Setup 3.7.0 Englische Update Installation Option Datenbank sichern/Installation sichern sind auf Deutsch
89612: ResMa 3.7.0 Rezepturmanagement ist nach Neustart des Dienstes nicht vorhanden
89787: ResMa 3.7.0 String Wert in Excel exportieren funktioniert nicht
90132: ResMa 3.7.0: Nach dem editieren eines Profils in der Übersicht kann kein weiteres mehr editiert werden
90245: DataImport mit Strings: falsches Ack an Service
90478: ResMa 3.7: Zähler können nicht mehr in ein Pivot aufgenommen werden
90824: Fehler beim Import von Übersetzungen
90954: ResMa: Werte-Export nach Excel funktioniert nicht
91253: Fehlermeldung bei PDF-Export „Übersetzungen“
91280: Pivot: Absturz bei Preisberechnung
91616: Zeitlich abgelaufene WiBu-Lizenz wird nicht richtig erkannt
91773: Zeitreihen: Kein Löschen von Einzelwerten mehr möglich
92031: Sankey: Guid Fehlermeldung
92196: Falscher Zeitstempel in „Automatische Weiterleitungen“
92473: Excel-Export der Messpunkte-Übersicht funktioniert nicht richtig
92598: PDF-Export der Messpunkte-Übersicht mit Sonderzeichen wirft Exception