Energiemanagement¶
Heatmap¶
Die Heatmap ist eine weitere Auswertefunktion in ResMa, die in der Version 3.0 neu hinzugekommen ist. Aufgerufen wird die Heatmap in der Rubrik Energiemanagement (Zusatzpaket) über den Eintrag „Heatmap“ im Menü.
Mit der Heatmap kann die Werteverteilung eines numerischen Wertes über einen Zeitraum dargestellt werden, um z.B. besonders kritische Werte optisch leicht erkennbar zu machen.
Allgemeine Einstellungen für eine Heatmap werden über die Kopfleiste vorgenommen. Für den Messwert, der in der Heatmap dargestellt wird, lässt sich im Bearbeiten-Modus einige Einstellungen zur Darstellung vornehmen.
Lastanalyse¶
Die Lastanalyse stellt die Häufigkeitsverteilung der gemessenen Leistung eines Zählers graphisch dar. Als Darstellungsform wurde das Balkendiagramm gewählt. Die Leistungswerte werden zu Intervallen zusammengefasst und je Intervall ein Balken gezeichnet, dessen Höhe ein Maß für die Häufigkeit ist. Alle Balken sind gleich breit; die Breite kodiert keine Information, sondert ändert sich lediglich abhängig von der Anzahl der Balken im Diagramm.
Auf der x-Achse wird die gemessene Leistung abgetragen, auf der y-Achse die Häufigkeit des Wertes. Mittels des Eingabefelds „Intervall“ kann die Auflösung des Diagramms konfiguriert werden: Je kleiner das Intervall eingestellt wird, desto mehr Balken werden dargestellt (und desto schmaler die Balken). Mittels des Eingabefelds „Max“ kann der Maximalwert der y-Achse ausgewählt werden, z.B. um ein optisch gefälligeres Ergebnis zu erzielen.
Ressourcen-Verteilung¶
Die Ressourcen-Verteilung bzw. das Sankey-Diagramm wird initial über die Ressourcen-Ansicht des Objektbaums aufgerufen. Danach können auf einen beliebigen Knotenpunkt innerhalb der „Ressourcen-Ansicht“ über „Analyse ausführen“ Werte in Form eines Sankey-Diagramms dargestellt werden.
Im Bearbeitungsmodus über die rechte Maustaste können „neue Knoten“ angelegt werden, die auch noch im Nachhinein an die gewünschte Position im Objektbaum verschoben werden können. Hierzu einfach den jeweiligen Knotenpunkt mit der gedrückten Maustaste an die gewünschte Position verschieben.
Konfiguration Sankey-Diagramm¶
Neue Knoten anlegen¶
Über den Editiermodus können zu den vorhandenen Energiemedien (Strom, Gas, Wasser -> je nachdem, was bei Zählern als Medium festgelegt wurde) „neue Knoten“ angelegt werden oder bestehende Knotenpunkte durch „Löschen“ entfernt werden. Ziel ist es, eine komplette Struktur vom Hauptenergiezähler EVU über die Unterverteilung in die Abteilung bis hin zum letzten Entnahmepunkt aufzubauen, um die Erkenntnis zu erlangen, wie sich die eingesetzte Energie in einzelnen Teilbereichen anteilmäßig verteilt.
Dazu wird beim Anlegen eines Knotenpunktes festgelegt, wie der zugehörige Wert für den dort ‚verbrauchten‘ Medienanteil ermittelt werden soll:
Verbrauchsmessung: direkte Messung per Zähler -> dies ist die einzige exakte Möglichkeit mit wirklichen Messwerten
Betriebsstundenmessung: Dabei wird über den Zustand einer logischen Variable für an/aus ein fest angenommener Verbrauchwerst hochgerechnet (ist geeignet für Verbraucher mit konstanter Leistung wie z.B. einer Raumbeleuchtung)
Berechnung: Dabei wird ein angenommener Verbrauchsmittelwert über eine Betriebsstundenzahl im Jahr gleichmäßig verteilt hochgerechnet (das entspricht einer geschätzten Verbrauchsannahme). Somit kann ein solcher Wert nur helfen ‚kleine‘ Messlücken über Schätzwerte anzunähern!
Wird ein „neuer Knoten“ angelegt erscheint dieser in der Struktur des markierten Knotenpunktes direkt darunter. Soll ein Knotenpunkt in der Struktur eine andere Position haben, kann dieser per Drag & Drop an die beliebige Position in der Struktur verschoben werden. Hierzu entsprechenden Knotenpunkt mit der linken Maustaste gedrückt halten und an die gewünschte Position ziehen.
Analyse ausführen¶
Durch die Energieflussmodellierung lassen sich innerhalb von Bilanzkreisen die Energie- oder Medienflüsse optimal analysieren. Dabei können im Objektbaum beliebige Verbraucher selektiert und per Kontextmenü die Verbraucherauswertung gestartet werden. Es erfolgt eine hierarchische Darstellung der Verbraucher in einer Tabelle mit allen gemessenen und kalkulierten Werten.
Über die Ansicht „Ressourcen“ => „Analyse ausführen“ werden die Energieströme in Form einer Zählerstruktur sowohl als Tabelle als auch als Sankey-Diagramm dargestellt.
Die Tabelle zeigt innerhalb eines Bilanzbereichs die Werte für die Laufzeit, der durchschnittlichen Leistung (Abnahmemenge) und dem resultierenden Energiewert (bzw. Mengenwert). Abhängig von der Konfiguration des Verbrauchers werden dabei die direkt gemessenen Werte in schwarzer Schrift, alle daraus berechneten oder über die Abschätzungsformel kalkulierten Werte werden in blauer Schrift dargestellt.
Durch die grafische Auswertung mit Hilfe eines Sankey-Diagramms wird der prozentuale Anteil einzelner Teilbereiche grafisch aufgeführt. Hierdurch lassen sich schnell Großverbraucher identifizieren und die Erkenntnis erlangen, an welchen Stellen die Installation zusätzlicher Messtechnik sinnvoll ist.
Die Differenzanzeigeerlaubt eine einfache Plausibilitätsprüfung der erfassten oder ermittelten Werte. Bei durchgängiger Messung eines Zweiges dürfen nur Messfehler und Leitungsverluste auftreten, die typischerweise unter 5% liegen. Größere Abweichungen zeigen, dass ermittelte Werte (Annahmen über Laufzeit und typischer Leistungsaufnahme) falsch sind oder nicht die richtigen Zählerzugeordnet sind.
Selbstverständlich müssen aller Zähler oder Referenzwerte mit der gleichen Einheit versehen werden!
Die allgemeine Bedienung des Sankeys wird über die Kopfleiste vorgenommen. Zusätzlich zu den Standardfunktionen können die Ansichten umgeschaltet werden.
PDCA-Zyklen¶
Die Optimierungsmaßnahmen für das Energiemanagementsystem werden als PDCA-Zyklen definiert, dokumentiert und ausgewertet. Hier können beliebig viele Maßnahmen definiert und verwaltet werden. Die einzelnen Maßnahmen werden in einer Übersicht dargestellt, um einen schnellen Überblick zu liefern.
Definition PDCA-Zyklus¶
Um eine Maßnahme neu zu definieren, wird über das plus-Symbol ein Eingabefenster geöffnet, in dem Verantwortlichkeiten zugeordnet, Termine festgelegt und Ressourcen für die Umsetzung ausgewählt werden.
Der Status kann geplant, aktiv oder abgeschlossen sein. Der Erfolg wird ebenfalls dokumentiert.
Auswertung PDCA-Zyklus¶
Mit dem Auswertebutton kann der Erfolg der Optimierungsmaßnahme direkt ausgewertet werden.