ResMa 3.7.4

Release-Datum: 2025-05-05

Dienstkompatibilität

Diese ResMa-Version ist kompatibel mit

  • Rezepturverwaltung v1.4.2

  • Import Dienst v1.1.3

  • Regressionsanalyse v1.0.3

Betriebssystemkompatibilität

  • Windows 10 Pro

  • Windows 10 Enterprise

  • Windows 10 IoT Enterprise

  • Windows 11 Pro

  • Windows 11 Enterprise

  • Windows 11 IoT Enterprise

  • Windows Server 2016

  • Windows Server 2019

  • Windows Server 2022

  • Windows Server 2025

Features

  • 104000: Konfiguration automatischer Datenlöschung nach Zeit bzw. Größe

  • 106345: IIoTConnector: Manuelles Tag-Mapping beim Erstellen oder Wechseln eines Gerätes

  • 106411: Überarbeitung und Aktualisierung Online-Hilfe

  • 106518: Überarbeitung abgeleitete Größen für alternative Berechnung

  • 102927: Erweiterung Datenbank Backup

  • 105890: Benutzerverwaltung: Beschreibung von Berechtigungen

  • 106179: Konnektor-Tag-Auswahl: Anzahl Elemente von 10 auf 100 erhöht

  • 106346: Neuer Dialog für ein manuelles Konnektor-Tagmapping

  • 106400: Hilfe zu Repprt ergänzt für mögliche Kompressions Kombinationen

  • 106413: Release-Notes in Online-Hilfe aufgenommen

  • 106648: Grafische Objekte im Report erhalten eine manuelle Anpassung der X- und Y-Ausrichtung

  • 106649: Einfaches Label als Textfeld im LiveMonitor bereitstellen

  • 106983: IIoTConnector: keine automatische Erzeugung von Messpunkten mehr

  • 107815: Import UI für alten Datenimport der Messpunkte-Liste aufbessern

  • 107831: CO2-Report aktualisiert

  • 108307: Zertifikat für HiveMQ wird neu per Skript erzeugt

  • 109373: IIoTConnector: Sollwerte schreiben

Fixes

  • 74156: Strings über den ModbusConnector funktionieren nicht

  • 88344: Chart: Diagramm startet bei Monatsansicht mit einem halben Balken

  • 88362: Chart: in der Monatsansicht ist nicht ersichtlich welcher Tag angeschaut wird

  • 88364: Chart: nach dem umschalten von Jahres-, Monats-, Wochen-, Tagesansicht wird die Y-Achse nicht angepasst

  • 90783: Chart: Diagramm zeigt bei Balkendarstellung immer einen Balken zu viel

  • 102183: Schichtbuch: Icon vorhanden und verweist auf (gelöschtes) Schichtbuch

  • 102185: Schichtbuch: Icon für Schichtbuch lässt sich nicht verschieben

  • 102346: Report mit Auftragsbezug Spalte bleibt leer bei Kompressionsart Zählerdifferenz

  • 102674: Handeingabe wenn „Name anzeigen“ deaktiviert wurde lässt sich das Feld nicht mehr verschieben

  • 103008: Baum wird für Weblink/Schichtbuch nicht aktualisiert

  • 104057: Treiber: Beim ResMa-Server Import friert der Designer ein

  • 104361: Modbus Connector: Änderung der Slave ID in einer Verbindung aktualisiert nicht die Config Datei

  • 104428: Systeminfo lässt sich nicht mehr herunterladen

  • 104477: Modbus Connector bleibt dauerhaft in „Reading Tag Value Failed“ Fehler nachdem beim ersten lesen ein Timeout auftritt

  • 104781: Report: Auswahl Auftragsbezug hat keine Auswirkungen

  • 104846: Menü lädt manchmal nicht, wenn Profil eines nicht vorhandenen MicroService geladen wird

  • 105438: Apostroph in Tagname macht Probleme bei ResMa

  • 105939: MicroService Seiten laden nicht im automatisierten Chrome in WebDriverIO

  • 106308: Report: Auftragsbezug „verfälscht“ Auswertung

  • 106393: Falsche Werte in Zeitbereich ohne Daten

  • 106477: Login mit Smartphone nicht möglich

  • 106834: Co2-Report: Negative Werte in Report

  • 106950: Co2-Report berechnet nicht nachvollziehbare Werte

  • 107105: Tagauswahlfeld beim Datenimport zu kurz

  • 107210: Probleme bei Übertragung des TagCache per NATS an ProconConnect

  • 107214: Report mit mehreren Seiten in Hoch und Querformat werden falsch nach PDF exportiert

  • 108478: Stammdaten abgel. Größe lässt sich nicht immer öffnen

  • 108479: Stammdaten abgel. Größe enthält Konnektor

  • 109088: Min-/Maxwerte erlauben keine Eingabe mehr von Dezimalwerten

  • 109264: Übertragung ResMa->NATS->MQTT: fehlerhafter Zeitstempel

  • 109455: Absturz durch Fehler in BHKW-Prognose-PlugIn

  • 110086: Systeminfo lässt sich nicht mehr herunterladen

  • 110420: Anforderung der neuen Tags liefert keine aktualisierte Tag-Liste

  • 110502: Aktualisierung Telerik UI for ASP.NET AJAX => CVE-2025-3600

Bekannte Probleme