ResMa 3.7.3¶
Release-Datum: 2024-12-12
Dienstkompatibilität¶
Diese ResMa-Version ist kompatibel mit
Rezepturverwaltung v1.4.0
Import Dienst v1.1.3
Regressionsanalyse v1.0.3
Betriebssystemkompatibilität¶
Windows 10 Pro
Windows 10 Enterprise
Windows 10 IoT Enterprise
Windows 11 Pro
Windows 11 Enterprise
Windows 11 IoT Enterprise
Windows Server 2016
Windows Server 2019
Windows Server 2022
Features¶
54799: Aufzeichnung von Zählern bei Wertänderung mit Warnung versehen
72839: User über knappen Speicherplatz auf der Installationspartition informieren
72840: User über beinahe volle SQL-Express-Datenbank informieren
72841: User über volle Queue informieren
80364: Reihenfolge der Tabs innerhalb von ResMa soll gespeichert werden
81141: Profilname in pdf-Export aufnehmen
88502: Aufzeichnung von Zählern Zeitintervalle einschränken (auf sinnvolle Bereiche setzen)
91416: Abgeleitete Größe optional mit einer Ressource verknüpfen
91417: Erweiterung Report für Preisberechnung abgeleitete Größe
91418: Erweiterung Pivot für Preisberechnung abgeleitete Größe
91419: Erweiterung Chart-Kurvenstatistik für Preisberechnung abgeleitete Größe
95217: Advanced Modus für Formeln von abgeleiteten Größen
95365: National Vulnerability Database: (CVE-2006-5051) Security regression in OpenSSH
Fixes¶
84912: Live Monitor behält den letzten String Wert auch wenn dieser gelöscht wurde
85260: Messpunktmonitor bei Handeingabe Werten funktioniert nicht
86263: Tab Wechsel über Menü nach verschieben der Tabs referenziert auf die alte Position
88363: Diagramm: Monatsansicht Balken Summe Tageswert weicht von Tagesansicht ab
88711: Anzeige Messpunkteliste Typauswahl falsch
88715: Co2-Report-Scope ist nicht eintragbar
88717: Neue Stammdatenspalte Ressource fehlt als Auswahl in Messpunkteliste
89953: Kleiner Typo in automatischen Weiterleitungen
90029: DataImport: Timerange nicht auswählbar
92263: Min/Max für abgeleitete Größe im Report wird falsch berechnet
92631: ResMa Data Import Service Endzeit des Import wird falsch angezeigt
93040: Auto Export Übersicht: Auto Exports mit leerem Profilnamen lassen sich nicht löschen
93751: Report/ReportParameter: Gelöschte Messpunkte führen zu Out-of-Range Error
94007: Verwendete Einheiten können gelöscht werden
94213: Export nach PDF führt zu abgeschnittenen oder verrutschten PDF-Inhalten
94607: Sonderzeichen in Messpunkt-Alias (‘') lässt Oberfläche einfrieren
95564: Verwendete Einheiten können gelöscht werden - Übersichtliste der verwendeten Objekte
95939: ResMa-Fehler beim Laden von TimeSeries
95966: Handeingabe überprüft bei numerischen Feld nicht die Eingabe
96128: Handeingabe: Ausgeschnittener Wert wird in Feld wieder angezeigt
96257: Handeingabe: Ausgeschnittener Wert wird mitgespeichert
96673: Parameter %Aktuelle Werte% ohne Ausgabe beim Versenden von Alarm-Mails
97623: Handaufzeichnung: Dropdown-Liste wird im Options-Menu nicht korrekt angezeigt
97653: Deinstallation löscht nicht den „Caddy ReverseProxy“-Dienst
98028: Zeitreihen neues Profil anlegen nicht möglich für einen bestimmten User
98454: Löschen von Reports (u. ä.) nicht möglich, wenn Name zu lang
98457: „Wert kopieren auf“ schreibt das PROCON-WEB ResMa Connector Log voll
99433: User mit Globalen Profilen überträgt beim löschen seine Profile nicht auf den ausgewählten User
99762: Procon-Web Konnektor: Manaueller Trigger für Delta-Gesamtabgleich anstoßen
99766: Abgeleitete Größe mit Alias „A..“ führt zu einem Fehler beim erstellen
99781: Report kopieren von Formeln die z.B. die Zelle AA12 enthalten funktioniert nicht
101022: Keine Anzeige bei Werte-Änderung Boolesche Variable von inaktiv zu aktiv
101075: Reports sind nach Speichern unter neuen Namen unsichtbar
101256: Erzeugung Zähler-Messpunkt von PROCONConnect ohne Ressource schlägt fehl
101630: ModbusConnector Vorlage für Janitza Prodata hat falsche Einheit
102193: Zeitfunktionen in StoredProcedures angleichen
Bekannte Probleme¶
104361: Wird die SlaveId einer DirectConnect-Verbindung geändert, wird diese Änderung nicht sofort an den Connector übertragen. Daher ist im Anschluss eine manuelle Übertragung über „Konfiguration senden“ erforderlich