Installation

Seit der Version ResMa® 3.0 ist es nun auch möglich ResMa® automatisch per Setup zu installieren.

Installation per Setup

Das Setup liegt in zwei Varianten vor:

  • Als „Full-Setup“, das alle 3rd-Party Komponenten enthält

  • Als „Download-Setup“, das bei Bedarf die 3rd-Party Komponenten aus dem Internet nachlädt.

Für ein Update einer vorhandenen Installation genügt der „Download-Setup“.

Neu-Installation per Setup

Für eine Neu-Installation wird vorzugsweise das „Full-Setup“ genommen, das alle 3rd-Party Komponenten enthält.

Nach dem Starten des Setups werden zunächst die Voraussetzungen für ResMa® installiert.

Setup

Anschließend startet das eigentliche Setup.

Start Setup

Beim Setup kann man wählen zwischen einer vollständigen Installation, die alle Komponenten installiert, oder ein benutzerdefiniertes Setup, bei dem man die Komponenten auswählen kann.

Setuptyp

Anschließend werden die gewählten Komponenten installiert.

Installation von ResMa

Update-Installation per Setup

Nutzen Sie hierzu bitte die versionsabhängigen Update-Anleitungen. Diese werden zusammen mit dem Update-Setup ausgeliefert oder können angefragt werden über support@gti.de.

Installation des ResMa Connect Modbus

Als Installation muss lediglich das entsprechende Software-Paket auf das Zielsystem installiert werden. Wo auf dem Filesystem der Ordner installiert wird, obliegt dem Benutzer.

Dazu werden die Dateien direkt auf dem gleichen Host wie den der ResMa-Installation eingespielt:

DirectConnect Dateien

Danach muss der Connector als Dienst installiert werden. Der Dienst kann über die Datei Service Install.bat installiert werden. Empfohlen wird, diese Datei mit Administrator-Rechten auszuführen. Mit der Installation des Dienstes ist die Installation abgeschlossen. Um den Dienst in ResMa® zu aktivieren, muss dessen Konfigurations-Datei an das System angepasst werden. Die Datei, die dazu angepasst werden muss, heißt ResMaDirectConnectService.exe.config. Hier muss folgende Stelle angepasst werden.

Konfiguration DirectConnect

Der Benutzer muss hier unter ResMaServerHost die IP-Adresse des ResMa-Servers eintragen. Zuletzt muss noch unter ConnectorID eine eindeutige Nummer vergeben werden. Die ClientID kann vergeben werden.

Nach der Konfiguration kann der Dienst gestartet werden und ist im ResMa-System aktiv. In der Ansicht Connector im ResMa® WebInterface sollte nun der neue ResMa® Connector angezeigt werden.

Um Fehler des Connectors aufzudecken, schreibt der Connector sein eigenes Log-File. Dieses gibt Informationen zu eventuellen Fehlerfällen.

Erweitern der Gerätevorlagen für Modbus

Beide Auswahllisten können auch vom Benutzer erweitert oder ergänzt werden. Dazu müssen folgende Dateien im ResMa-Filesystem angepasst werden. DriverConnectionTemplate.csv und DriverTagTemplate. Diese Dateien befinden sich in folgendem Ordner: .ResMaDatabaseData.

Diese Dateien enthalten die Einträge der Dropdown-Menüs in ResMa® und deren Parameter, die zum Aufbau für die Verbindung notwendig sind. Aufgrund dieser hinterlegten Beispiele kann ein neues Messgerät mit Verbindungsdaten und dessen Messgrößen angelegt werden.

Neben dem Bearbeiten der zwei Dateien ist es auch über eine Anwendung möglich diese Dateien mit passenden Einträgen zu versehen. Diese Anwendung kann beim ResMa-Support angefordert werden.

Nach der abgeschlossenen Bearbeitung müssen die neuen Messgeräte noch in ResMa® hinterlegt werden. Dazu muss die Datenbank von ResMa® aktualisiert werden. Dazu muss die Datei 07 Update Driver Templates.sql im SQL Management Studio ausgeführt werden. Die Datei befindet sich unter ResMaDatabase. Es ist hierbei darauf zu achten, dass die richtige Datenbank bei der Ausführung des SQL-Skriptes ausgewählt wird.

SQL Management Studio mit SQL-Script

Nach der Ausführung des Skriptes sind die neu angelegten Verbindungs- und Messgrößeneinträge in den entsprechenden Auswahllisten verfügbar.

Achtung

Werden die Einträge nicht angezeigt dann laden Sie bitte die ResMa-Webseite in Ihrem Browser neu (Strg + F5).

Installation PROCON-WEB Connector

Der Konfigurator für den PROCON-WEB Connector befindet sich in Ihrem PROCON-WEB-Verzeichnis unter „../PROCON-WEB/Runtime/ ResMaConnectConfiguration.exe“.

Führen Sie das Tool aus und installieren Sie den Dienst über einen Klick auf „Install“. Anschließend starten Sie den Dienst mit „Run“. Überprüfen Sie Ihre Eingaben und vergewissern Sie sich, dass Ihre Connector ID noch nicht vergeben ist.

Konfiguration PROCON-WEB Connect

Um die Funktionalität zu testen, können Sie mit einem Klick auf „Check SystemServer“ die Verbindung testen.

Installation PROCON-WIN Connector

Kopieren Sie die ResMaConnector Dateien auf Ihren PC (vorzugsweise unter CResMaConnector). Überprüfen Sie Ihre Konfigurationsdatei unter „…ResMaConnectorResMaConnectorResMaConnectorService.exe.config“. Hier ist es wichtig, dass Sie, falls Sie ein deutsches Betriebssystem installiert haben, unter dem Punkt authorizedGroup=“Jeder“ eingetragen ist. Falls Sie ein englisches Betriebssystem verwenden, muss hier „Everyone“ stehen.

ResMa Connect Konfiguration ausführen

Das Konfigurationstool finden Sie unter: „…ResMaConnector ResMaConnectorConfiguration.exe“.

Konfiguration PROCON-WIN Connect