Userinterface

Startseite mit Benutzeranmeldung

Startseite

ResMa® startet immer mit einer Benutzerauthentifizierung, um einen Zugriff auf das System nur von legitimierten Benutzern durchführen zu lassen. Die Benutzer können individuell eingerichtet werden und haben individuelle Rechte bezüglich der nutzbaren Funktionen und der erlaubten Datenzugriffe.

Der Zugang zur Benutzeroberfläche erfolgt per Browser über die URL des ResMa®-Servers. Die IP-Adresse oder der Servername wird vom Administrator bei der Installation festgelegt!

Aufbau Benutzeroberfläche

Startseite2

Das User Interface von ResMa© lässt sich in drei grobe Einheiten gliedern. Oben befindet sich die Titelzeile. Die Titelzeile besteht von links aus dem Navigationsbutton und der aktuellen ResMa® Bezeichnung. Der Navigationsbutton gibt das ResMa®-Hauptmenü frei, welches alle Funktionen der Software erschließt (APP-Auswahl). Je nach lizensierten Paketen kann die angebotene Funktionsauswahl differieren.

Hauptmenü

Die Funktionsauswahl gliedert sich in folgende Bereiche:

  • Monitoring

  • Reporting

  • Energie (wenn lizensiert)

  • Produktion (wenn lizensiert)

  • Konfiguration

Daneben befindet sich die Auswahl eines globalen Zeitbereichs. Am rechten Rand findet man folgende Buttons von links nach rechts:

  • Ein-/Ausblenden der Baumanzeige

  • Öffnen des Hilfe-Dialogs

  • Umschaltung der Sprache von Deutsch und Englisch. Dies ist individuell erweiterbar

  • Benutzeranmeldung

Unterhalb der Titelzeile findet man die zwei weiteren Bereiche, Ansichten und Content. Der Bereich für Inhalte nimmt den größten Teil der Seite ein. Inhalte können u. a. Charts oder Reports sein. Links davon befinden sich eine umschaltbare Baumansicht.

Ganz links befindet sich die Navigation zur Auswahl diverser Analysemöglichkeiten und, falls vorhanden, deren Untermenüs.

Aufbau Objektbaum

Im Objektbaum werden alle in ResMa® relevanten Objekte (Niederlassung, Verbraucher, Messpunkte) angezeigt. Die Baumansicht gibt zudem Auswahlmöglichkeiten welche Sicht man auf diese Objekte haben möchte.

Folgende Ansichten sind wählbar:

  • Standard

Diese Ansicht zeigt Standorte (Niederlassungen) und die dort abgebildeten Prozesse mit passender Untergliederung in Verbraucher bis hin zum eigentlichen Messpunkt. Sie bildet somit die Struktur der in ResMa® angelegten Daten ab

  • Connector

Die Connector-Ansicht gibt einen Überblick mit welchen Datensammlern ResMa© mit Daten gespeist wird und die dementsprechend zugeordneten Datenpunkte

  • Ressourcen

Hier bekommt eine Übersicht der angelegten Medien (z.B. Strom, Gas, etc.) und kann diese weiter untergliedern. Es ist später möglich die Ressourcenflüsse über ein Sankey-Diagramm darstellen und speichern zu lassen.

  • Kostenstellen

Ansicht zur Abbildung der Kostenstellenstruktur der Niederlassungen

Aufbau Inhaltseite

Inhaltsseite Diagramm

Eine Inhaltsseite öffnet im Content Bereich immer einen neuen Tab und nimmt den entsprechenden Platz dabei ein. Per Drag & Drop kann die Anordnung der Tabs angepasst werden. Der Aufbau einer solchen Seite ist immer ähnlich. Oben befindet sich immer eine Zeitauswahl in Form einer Auswahl oder eines Kalenders. Unterhalb dessen befindet sich entweder links oder rechts eine inhaltspezifische Toolbar. Darunter kommt der eigentliche Inhalt, wie z.B. ein Chart.

Tabs im Arbeitsbereich können über den Pin festgemacht werden, um beim nächsten Systemstart sofort wieder verfügbar zu sein. Daraus kann aber eine deutlich längere Ladezeit resultieren!

Zeitauswahl

Im System gibt es zwei Varianten um für Funktionen/APPs einen Zeitbezug herzustellen:

  • Globale Zeitauswahl in der Titelzeile

  • APP-lokale Zeitauswahl im Tab der APP

Für die APP gilt grundsätzlich die lokale Zeitauswahl, wobei in Profiles auf die Zeitauswahl der Titelseite referenziert werden kann, was den gleichen Zeitbezug für mehrere Fenster zulässt.

Aufbau Dialog

Stammdaten eines Messpunktes

Dialoge werden in ResMa® immer dann angezeigt, wenn es sich um Eigenschaften zu einem Element (z.B. Stammdaten eines Messpunktes) handeln. Dieser Dialog hat einen kontextspezifischen Inhalt. Es gibt immer Standardelement im oberen Teil und darunter benutzerdefinierte Attribute, falls konfiguriert. Im Fall von Messpunkten befinden sich unter den benutzerdefinierten Attributen noch Spezialelemente (SAPNUM).

Funktionsauswahl (APPs) und standardisierte Funktionen

Die über das Hauptmenü aufgerufenen APPs öffnen sich grundsätzlich im rechte Arbeitsbereich. Dabei wird eine Funktionsleiste eingeblendet, über die eine APP-spezifische Auswahl an Funktionen angeboten wird. Ein Teil dieser Funktionen ist für jede APP verfügbar und soll daher hier näher beschrieben werden.

Die überwiegende Mehrzahl dieser APPs unterstützt das Hinterlegen von PROFILES, also gespeicherten Einstellungen für selbst konfigurierte Sichten. Damit können einmal erstellte Ansichten (z.B. ein Diagramm aller wichtigen Messwerte einer Heizung vom letzten Monat) jederzeit wieder angewählt werden. Auch diese Funktion soll hier näher beschrieben werden.

Funktionsleiste (Toolbox)

Jede APP verfügt über eine Funktionsleiste die neben allgemein verfügbaren Funktionen auch APP-spezifische Funktionen anbietet. Hier sollen alle allgemein verfügbaren Funktionen beschrieben werden.

Funktionsleiste

Profilsicht Speichern der aktuellen Sicht als Profil

zuruecksetzen Aktuelle Ansicht zurücksetzen

aktualisieren Aktualisieren der Darstellung

Export_Excel Exportieren nach Excel (.xls-Format)

Export_PDF Exportieren als *.pdf-Datei

Versand Einrichten für den automatischen Versand

Hilfe Anzeigen der Hilfe zu dieser APP

Direktlink Direktlink erzeugen (verfügbar in LiveMonitor und Handeingaben)

Die anschließend dargestellten Funktionen sind APP-spezifisch und werden im Kapitel der jeweiligen APP beschrieben!

Speichern von Profilen

Bei der Speicherung von Profilen werden neben dem Namen auch deren Verfügbarkeit für andere Benutzer konfiguriert. Das soll hier am Beispiel eines Diagramms dargestellt werden:

Diagramm als Profil speichern

Zwingend einzugeben ist hier der Name des Profils.

Eine Profilgruppe kann optional eingegeben oder von den vorhandenen ausgewählt werden, um eine Gliederung in der späteren Profilauswahl zu haben.

Eine Beschreibung ist ebenfalls optional.

Bei Lokalität wird festgelegt, wer das Profil sehen und aufrufen kann:

  • Lokal: nur der Ersteller kann auf das Profil zugreifen

  • Niederlassung: jeder der mit den ausgewählten Niederlassungen verknüpft ist kann auf das Profil zugreifen

  • Global: Jeder kann auf das Profil zugreifen

Der Zeitbereich ist der aktuell für diese Ansicht eingestellte Zeitbereich

Bei Zeitbezug gibt es auch wieder drei verschiedene Auswahlmöglichkeiten:

  • Absolut: Bei jedem Aufruf des Profils wird genau der aktuell eingestellte Zeitbereich benutzt

  • Relativ: Bei jedem Aufruf des Profils wird der Zeitbereich entsprechend angepasst (z.B. immer „heute“, „gestern“, „letzte Woche“)

  • Global: Beim Aufruf des Profils wird der global eingestellte Zeitbereich benutzt

Bemerkung

Wurde für das Profil der Zeitbereich „Woche“ gewählt, so kann das Profil in unterschiedlichen Sprachen mit einer unterschiedlichen Woche geöffnet werden.

Dies liegt daran, dass die Definition der Woche in verschiedenen Sprachen unterschiedlich sein kann (z.B. beginnt die Woche in Deutschland am Montag, während sie in den USA am Sonntag beginnt).

Auswahl von gespeicherten Profilen

Die Kennzeichnung an den Profilen zeigt an, ob es sich um ein für alle Benutzer nutzbares Profil (Globale Verfügbarkeit = grün) oder um ein ‚privates‘ handelt.

Bemerkung

Um ein neu gespeichertes Profil weiter bearbeiten zu können, sollte nach dem Speichern das Diagramm geschlossen und das neue Profil aufgerufen werden. Ansonsten geht ResMa® davon aus, dass ein weiteres, neues Profil gespeichert wird.

Automatischer Export

Ist zu einer APP ein Profil gespeichert, hat man wiederum verschiedene Möglichkeiten sich diese Sicht bzw. die zugehörigen Daten automatisch und zyklisch exportieren zu lassen.

Hierzu kann bei vielen APPs ein automatische Versand aufgerufen werden:

Export automatisch

Hier besteht die Möglichkeit die Sicht an verschiedene Empfänger zu schicken. Für jeden Empfänger kann die Art und der Zeitpunkt des Exports individuell definiert werden.

Achtung

Damit der automatische Export per E-Mail funktioniert, müssen die E-Mail-Einstellungen unter „System“ richtig konfiguriert sein.