ResMa 3.7.0

Release-Datum: 2024-03-26

Dienstkompatibilität

Diese ResMa-Version ist kompatibel mit

  • Rezepturverwaltung v1.3.3

  • Import Dienst v1.1.0

  • Regressionsanalyse v1.0.0

Betriebssystemkompatibilität

  • Windows 10 Pro

  • Windows 10 Enterprise

  • Windows 10 IoT Enterprise

  • Windows Server 2016

  • Windows Server 2019

  • Windows Server 2022

Features

  • 19354: Prüfung abgeleiteter Größen bei Erzeugung/Änderung

  • 54789: Logs über Weboberfläche verfügbar machen

  • 74423: Logs des DirectConnect innerhalb ResMa mitsichern

  • 75091: Logs von „HiveMQService“ und „IIoTCommunicationService“ mitsichern

  • 80365: Reset-Buttons aus PageTools entfernen

  • 80372: Umschaltung zwischen View- und Edit-Mode im Objektbaum nur explizit

  • 81131: Defaults in Profilspeicherdialog anpassen

  • 81782: Schichtbuch: Berechtigungen erweitern

  • 82824: Schichtbuch: Einträge sollen nach Namen sortiert werden

  • 84288: Erweiterung der Aggregationsauswahl im Chart

  • 84605: SwissKrono Anpassung SFTP Verbindung

Fixes

  • 74104: ResMa: Messpunktegrid zeigt nicht für alle Zählerwerte den Verbrauch an

  • 76961: ResMa Handeingabe Export funktioniert nicht bei Sonderzeichen

  • 77639: Fehler Handeingabe (alte Zählereingabe)

  • 77912: ResMa 3.6.0 Messpunkte duplizieren geht auch wenn die Lizenz überschritten wird

  • 78741: PROCON-WEB Connector in Verbindung mit Wertaufzeichnung bei Wertänderung führt zu doppelten Einträgen

  • 79516: Es ist nicht möglich ein Piechart mit dem Werte Typ absolut in einen Report anzuzeigen

  • 79744: ResMa: Kopieren von Zellen mit Farbe aber ohne Textinhalt in Berichten behält letzten kopierten Textwert

  • 79769: Sollwertübertragung bei Bofrost kann keine Kommawerte

  • 79821: Schichtbuch Einträge werden doppelt angelegt und es fehlt die Endzeit

  • 80797: PDF-Export: Frage nach Speicherung entfernen

  • 81642: Löschen doppelter Schichtbuch-Einträge führt zu Fehler laut Log

  • 82007: Fehler wenn „_“ in Medium / Ressource

  • 82038: ResMa-Anzeigefehler zur Laufzeit.

  • 82239: ResMa Report mit Papier Format Kompatibilitätsmodus führt zu Fehler beim PDF Export

  • 82428: „KickUsers“ funktioniert nicht mehr

  • 82557: Bei mehreren Konnektoren und QueueSwell = 0 werden teilweise keine Daten angefordert

  • 82744: Fehler in gauge lib führt zu LiveMonitor Absturz

  • 82870: Menge angezeigter Zeilen Handeingabe v1 entspricht nicht Konfiguration

  • 84303: Fallstricke zu Lizenzierung und Duplizieren von Messpunkten

  • 84653: No information to the user in case maximum payload is exceeded in communication over NATs during regression model creation and analysis

  • 86913: ResMa Handeingabe: Unnötige Zahlenfelder

  • 87183: „Dokumente & Webanwendungen“ funktionieren nicht mehr mit Proxy

  • 87184: „Weblinks“ funktionieren nicht mehr mit Proxy

  • 87214: Auto-Export funktioniert nicht mehr mit neuer Login-Page

  • 87360: ResMa-Baum, Connector-Sicht: es kann kein „Neues Gerät“ (Connector) angelegt werden

  • 87363: ResMa-Baum, Connector-Sicht: es kann kein Connector geköscht werden

  • 87528: Remove NX-Cache

  • 88410: Report: bei sehr kleinen Werten funktioniert die Kalkulation der Formel nicht

  • 89237: Zeitbereich im Profil speichern Dialog wird nicht aktualisiert

  • 89547: Timestamps in MQTT Nachrichten haben unterschiedliches Format

  • 89582: Speichern von Dashboard Profilen funktioniert nicht

Bekannte Probleme