ResMa® Benutzerhandbuch¶
Version 3.8 [Mai 2026]
Vorbemerkungen zum Handbuch¶
Das ResMa®-Handbuch deckt alle Varianten und Optionen von ResMa® ab. Deshalb können Funktionen beschrieben sein, die in der Ihnen vorliegenden Installation nicht enthalten sind.
Die Screenshots haben in vielen Fällen einen Bezug zu unserem Demoprojekt, das von dem bei Ihnen vorliegenden Projekt abweichen kann. Da Darstellungen über die Auswahl des Farbschemas unterschiedliche Farbengestaltung (orange/blau) haben können, ist auch hier eine Abweichung möglich.
Abhängig von den persönlichen Rechten, die über das Anmelden am System zugeteilt werden (konfiguriert der Admin), sind die Zugriffe auf Daten oder auch auf Konfigurationsmöglichkeiten eingeschränkt.
Wir empfehlen folgende Vorgehensweise beim Lesen des Handbuchs:
Kapitel Installation nur dann, wenn die Software nicht bereits installiert ist und von Ihnen installiert werden soll
Die wichtigsten Grundlagen und Hinweise zum Konfigurieren Ihrer Anwendung finden Sie im Kapitel Datenpunkte und Connectoren und Kapitel Monitoring.
Bemerkung
Bitte lesen Sie das bevor Sie mit dem System arbeiten!
Alles andere wird in den Kapiteln der einzelnen Pakete erläutert, außer es gehört zum Thema Verwalten und Systemeinstellungen
Wir bieten für ResMa® erweiterte Supportleistungen per Wartungsvertrag (SLA) an:
Erweiterter Hotlinezugang und garantierte Reaktionszeiten
Erweiterte Unterstützung für Lösungen
Updates der Software
Kontaktieren Sie hierzu Ihren vertrieblichen Ansprechpartner!
Weiterführende Informationen finden Sie auf der Weidmüller Supportwebsite:
Kopfleiste: Support Center anwählen
www.weidmueller-gti-software.com mit Zugang zum Support Center
Erste Schritte zu einem ResMa-Projekt:
Anlegen von Rechtegruppen und Benutzern um den Systemzugang abzusichern
Prüfen und evtl. Ergänzen von vordefinierten Einheiten
Anlegen von Wertekategorien
Konfigurieren von Datenpunkten im Connector mit den Parametern zur Kopplung mit den Steuerungssystemen oder Energiezählern. Mit dem PROCON-WEB Connector hat das außerhalb von ResMa mit dem PROCON-WEB Designer zu erfolgen, im Falle der direkten Modbus-Kopplung über den integrierten Modbus-Connector
Anlegen des Standard-Objektbaums
Anlegen abgeleiteter (berechneter) Werte
Erstellen eines Dashboards
Produktvarianten¶
ResMa® ist eine Softwarelösung, die auf Basis industrieller Daten für Analyse- und Prozess-optimierungszwecke eingesetzt wird. Darüber hinaus kommt ResMa® als Energiemanagementsoftware zum Einsatz, wozu das Paket Energiemanagement speziell geschaffen wurde. Zu diesem Zweck ist ResMa® vom TÜV Süd nach ISO 50.001 Kriterien zertifiziert. Diese unterstützt den Kunden bei der Einsparung von Energieressourcen und bei der energetischen Optimierung von Prozessen.
ResMa® ist eine webbasierte Lösung, welche sämtliche aufgezeichneten Messgrößen in einer SQL-Datenbank ablegt. Technisch basiert ResMa® auf einer .Net Serveranwendung mit HTML 5. Es werden keine zusätzlichen Plugins verwendet oder benötigt. Aufgrund dessen ist ResMa® unabhängig von Drittkomponenten. ResMa® besteht aus einer zentralen Installation, welche über einen HTML5-fähigen Browser aus dem Netzwerk aufgerufen werden kann.
ResMa® ist in verschiedenen Ausprägungen verfügbar:
ResMa®-Server Standardlösung für Installation auf einem Kundensystem
ResMa®-Compact Kompakte Einstiegslösung installiert auf einem kompakten IPC
ResMa® gliedert sich in ein Basispaket und in Zusatzpakete:
ResMa® Monitoring & Reports (Basispaket)
Monitoring
Dashboard (Anzeigetafeln)
Live Monitor (dynamisierte Werteansichten)
Values (Wertelisten)
Time Series (Zeitreihen)
Masurement Points (Messpunktelisten)
Documents & Web Applications (Dokumente und Weblinks)
Alerts (Störungen)
Reporting
Reports (Intern erstellte und extern zugeführte Berichte)
Charts (Kurvendiagramme)
Piecharts (Tortendiagramme)
Pivot (Tabellendarstellungen)
State Statistics (Zustandsstatistiken)
Data Export (Datenexport)
Documentations (Dokumentationen)
ResMa® Energy Management (Zusatzpaket für das Energiemanagement)
Heatmap (Leistungsverteilung)
Load Analysis (Lastanalysen)
Sankey (Energieflussanalyse mit Sankeydarstellung)
PDCA Cycles (Dokumentation von PDCA-Zyklen)
ResMa® Production Analysis (Zusatzpaket für Produktionsanalysen)
Orders (Aufträge)
Shift Book (Schichtbuch)
Manual Recording (Manuelle Aufzeichnungen)
ResMa-Server¶
Der ResMa-Server ist die Standardlösung eines ResMa-Systems. Sie bietet die größte Skalierbarkeit bezogen auf die Anzahl der aufzuzeichnenden Messpunkte und bietet alle verfügbaren Optionen bzgl. Funktionalität. Diese Lösung ist aufgrund des möglichen Aufbaus geeignet als standortübergreifendes Daten- und Energiemanagement (Industrial IoT Lösung). Installiert werden kann diese Version auf dedizierten als auch virtuellen Servern.
Bei Bedarf kann der ResMa®-Server mit kundenspezifischen PlugIns für Sonderaufgaben erweitert werden!
ResMa-Compact¶
Das ResMa-Compact System wird vorinstalliert auf einem Hutschienen-IPC geliefert und kann somit direkt in Betrieb genommen werden. Darum liefert diese Variante eine gute Einstiegslösung. Die Version verfügt standardmäßig über den ModBus-Connector zur Ankopplung von ModBusTCP/RTU-fähigen Steuerungen oder Messgeräten. Die Skalierung von Messpunkten ist auf 200 oder 500 beschränkt. Auch die Funktionalität von ResMa® ist hier eingeschränkt.
Folgende Funktionen stehen hier nicht zur Verfügung:
Ressourcen-Ansicht mit Sankey-Auswertung
Kostenstellen-Ansicht
PDCA-Zyklen
Schichtbuch
Live Monitor
Manuelle Datenerfassung
PROCON-WEB und PROCON-WIN Connector
Systemaufbau¶
Konstellationen¶
Die Zentrale einer ResMa®-Anwendung stellt immer der ResMa®-Server dar. Dieser kann virtualisiert oder auf einer physikalisch vorhandenen Maschine installiert sein. Dieser befindet sich im Intranet oder in einem offenen Netzwerk, so dass er für Clients erreichbar ist und er selbst Steuerungen oder Messgeräte erreichen kann. Um Messdaten in ResMa® zu erfassen gibt es Connectoren. Connectoren sind Datensammler die auf eigenständigen PCs/SPSen oder direkt auf dem ResMa<®-Server mitlaufen können. Also ein Stück interne oder externe Software. Intern bedeutet ResMa® selbst stellt die Schnittstelle zur Verfügung. Die externe Software basiert zum einen auf den Weidmüller GTI Software HMI-/SCADA-Systemen PROCON-WIN/-WEB oder auf eigens entwickelten Bibliotheken für diverse Steuerungstypen.
Ein komplexer ResMa®-Aufbau ist in der unteren Abbildung aufgezeigt.
Hier sind diverse Konstellationen machbar. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter oder direkt an den ResMa-Support.
Connectoren¶
ResMa® kann als standortübergreifende Industrial IoT-Lösung, aber auch als onpremise Installation oder als kompaktes EnMS eingesetzt werden.
Kompaktinstallation mit direkter Prozessanbindung¶
Ein Aufbau wie ResMa®-Compact lässt sich sehr einfach über einen Windows-Host herstellen. Dabei wird die ResMa-Software direkt auf einem Windows-PC installiert. Zusätzlich wird auf dem gleichen PC einer oder mehrere der Connectoren installiert, damit dieser gleichzeitig für die direkte Datenerfassung genutzt werden kann. Dies reduziert den technischen Aufwand, birgt aber auch die Gefahr, dass bei Ausfall des PCs (z.B. durch Wartungsmaßnahmen) die Datenerfassung ausfällt und damit verloren gehen.
Onpremise-Anwendung mit Datenerfassung über Gateway¶
Dies ist der bevorzugte und typische Aufbau für eine ResMa®-Konstellation. Dabei wird ResMa lokal auf einen (virtuellen) Server installiert und getrennt dazu die Datenerfassungssoftware (die Connectoren) auf Gateways gehostet. Gateways sind je nach Connectortyp Windows-PCs oder auch embedded Steuerungssysteme.
Arbeitsweise der Gateways als Connectoren¶
Bei dem Systemaufbau sammeln die Gateways lokal Daten ein, speichern sie zwischen (was einem Datenausfall bei Server Nichtverfügbarkeit vorbeugt) und überträgt sie zum Server. Dabei kann die Verbindung zwischen Gateway und Server permanent genutzt werden oder in zyklischen Abständen betrieben werden, um die Belastung der Leitung zu reduzieren.
Der Connector wird über die zugehörige Konfigurationssoftware so parametriert, dass er sich mit den verfügbaren Protokollen zu den angeschlossenen Steuerungen oder Energiezählern verbindet und die parametrierten Datenpunkte einsammeln kann.
Beim Anlegen von Datenpunkten in ResMa® wird die lokal konfigurierte Datenpunktliste dort verfügbar gemacht und zur Auswahl angeboten. Nur die dann ausgewählten Datenpunkte werden dann vom Connector in der hinterlegten Abtastrate gesammelt und protokolliert.
Kopplung externer Dienste¶
Seit Version 3.5.0 ist es möglich, ResMa mit weiteren Diensten (Micro Service) aus dem Hause Weidmüller GTI Software GmbH zu koppeln.
Als einer der ersten Dienste steht hier eine Rezeptur-Verwaltung zur Verfügung. Diese Dienste sind extra zu beziehen und zu lizensieren.
Ob der entsprechende Dienst aktiv ist, wird in der Systemstatistik angezeigt.
- Userinterface
- Datenpunkte und Connectoren
- Monitoring
- Objektbaum-Ansichten
- Stammdaten
- Dashboard
- Zusammenstellung Dashboard
- Live-Monitor
- Wertetabelle
- Messpunkte
- Zeitreihen App
- Dokumente und Webanwendungen
- Störungen
- Reporting
- Reports
- Konfiguration Report
- Bedienung Report
- Systemreports
- Standard-Report Monatsauswertung (Auftragsbezug)
- Diagramm
- Tortendiagramm
- Pivot
- Zustandsauswertung
- Datenexport
- Datenimport
- Dokumentation
- Carbon Footprint
- Energiemanagement
- Produktionsanalysen
- Verwalten
- System
- Benutzer
- Benutzerverwaltung
- Eingabeprotokoll
- Einheiten
- Wertekategorien
- Abgeleitete Größen (Rechenwerte/KPIs)
- Auftragserfassung
- Allgemeine Einstellungen
- Einstellungen Datenlöschung
- Benutzerdefinierte Attribute
- Länder
- Web-Links
- Sprachen
- Übersetzungen
- Systemstatistik
- Zusatzinformationen
- Sonstiges
- Installation