ResMa 3.8.0

Release-Datum: 2025-10-15

Dienstkompatibilität

Diese ResMa-Version ist kompatibel mit

  • Rezepturverwaltung v1.4.3

  • Import Dienst v1.1.4

  • Regressionsanalyse v2.1.0

Betriebssystemkompatibilität

  • Windows 10 Pro

  • Windows 10 Enterprise

  • Windows 10 IoT Enterprise

  • Windows 11 Pro

  • Windows 11 Enterprise

  • Windows 11 IoT Enterprise

  • Windows Server 2016

  • Windows Server 2019

  • Windows Server 2022

  • Windows Server 2025

Features

  • 20958: PWEB-Konnektor: Verhalten Datenimport anpassen

  • 89294: Front End: Software Wartung

  • 103609: ResMa akzeptiert mehrere Dateien in EventLogs

  • 103625: Aktualisierung NuGet-Pakete

  • 104897: DataBase backup Startegie für Microservices (Rezeptur)

  • 105296: Handbuch aktualisieren und einbinden

  • 107898: ProconConnect Mqtt Konfiguration (externe Cloud) - Absprung aus ResMa

  • 110160: Chart: Aggregationsart „Standardabweichung berechnen und im Chart zur Verfügung stellen

  • 110162: Handeingabe: Anzahl Nachkommastellen einstellbar

  • 110163: Handeingabe: Link zum Report wie vom Report zur Handeingabe

  • 110164: Handeingabe: Verbesserte Trennung / Abstand zwischen den Buttons „Save“ und „Timepicker“

  • 110165: Handeingabe: PLC Werte als read only Felder konfigurieren und integrieren

  • 110168: Handeingabe: Die selben Eingabefelder können mehrfach konfiguriert und eingebunden werden

  • 110170: Handeingabe: Einheiten können ausgeblendet werden

  • 110205: Handeingabe: Aktualisierung des „Date Timepickers“ nach dem Speichern

  • 110206: Handeingabe: TimePicker (Zeiteingaben) soll an dieser Stelle nur die Genauigkeit auf Minuten aufweisen

  • 110209: Handeingabe: Hinweis an den User beim Speichern wenn der Zeitbereich zu weit in der Vergangenheit liegt

  • 110210: Handeingabe: Dropdown / Eingabefeld soll Konfiguration erhalten um den Text links oder rechtsbündig auszurichten

  • 110214: Report: Report für das Labteam in dem in einer Tabelle mehrere Zeitreihen auf eine Zeitrasterung angezeigt werden

  • 110215: Report: Report soll ebenfalls die Möglichkeit haben für eine Farbauswahl

  • 110216: System: Feingranularere Berechtigungen für Profil und Messpunkt

  • 110217: Dashboard / Report: Refreshzeiten zu klein und führt zu schlechter Useability

  • 110218: System: UUID (GUID) soll in den Stammdaten „Messpunkt“ eingeführt werden

  • 110219: System: In dem Assetbaum werden Alarme zwischen Symbol und dem Messpunktname dargestellt

  • 110220: LiveMonitor: Bei jedem Element kann eine Option „Transparenter Hintergrund“ aktiviert werden.

  • 110355: Nutzeranmeldungen protokollieren

  • 110580: Error-Logs aussagekräftig erweitern

  • 110709: Caddy aktualisieren

  • 110710: HiveMQ und Zertifikat aktualisieren

  • 110889: ResMa Combined SBOM

  • 110991: Ressourcen Gültigkeitszeitraum UX Anpassung

  • 111087: Mehr Informationen zu den Zusatzinformationen

  • 111642: Anpassungen der TagNames analog zu PWEB-Designer

  • 111661: Frontend:ResMa Shell UI auf Angular 19 aktualisieren

  • 111711: Durchsuchbare Webverzeichnisse

  • 111712: Webserver full path disclosure

  • 111713: TLS Cookies ohne secure Flag

  • 111714: Server Version information disclosure

  • 112461: Mailversand Authentifizierung mit OAUTH2

  • 112614: Umstellung der Email-Config Seite auf Angular

  • 113591: Aktualisierung JQuery

  • 114639: resma-shell-ui routing - breadcrumb handling

  • 115515: ResMa Texte überarbeiten

  • 116464: Links zur Nutzerdokumentation im Support Center für ResMa sowie für die installierten Services sind in der GUI verfügbar

Fixes

  • 88713: Eingabemaske Umrechnungsfaktor nicht verschiebbar und falsche Kommaanzeige

  • 101497: Ansicht auf Smartphone stark eingeschränkt im Vergleich zu älteren Versionen

  • 103696: NATS Timeout

  • 106910: Pivot-Ansicht: Anzeige von Tag, Woche und Monat führt zu falscher Unterteilung

  • 107410: Zeitreihen: Gesperrte Spalten werden nicht im Profil gespeichert

  • 109432: ResMa einrichten von PROCON-WEB Konnektor funktioniert erst nach mehreren Versuchen

  • 110083: Störweiterleitung Übersetzungen vergessen

  • 110587: Übersetzungen sind nicht löschbar

  • 110820: ResMa Passwort vergessen Funktion hat keine Auswirkung

  • 111265: Zusatzinformationen für MeMo Kommunikation (MQTT Input) wirft bei Kunden Fragen auf

  • 111399: ResMa legt „Geister-Konnektoren“ an

  • 112512: Ermittlung der „AdditionalPrpoerties“ dauert viel zu lange

  • 112563: Löschen von Einzelwerten führt zur automatischem Logout aus ResMa

  • 112872: Abgeleitete Größen erlauben die Werteingabe nach einer Darstellungsänderung

  • 112934: Fehler durch neue Properties in web.config

  • 112989: ResMa Driver Tag Template EM750 Impuls Input1-3 falscher Datentyp

  • 113271: Setup 6.10: ResMaConnectorService Logfile wird nicht unter C:PROCON-WEBLogs abgelegt

  • 113398: Beim Löschen einer einzelnen Ressource werden alle Ressourcen entfernt

  • 113424: Fehlende Referenz einer Messgröße in dem Ressourcenbaum von ResMa

  • 113605: Labels werden nicht mehr angezeigt bzw. geladen

  • 113755: Report Import legt vorhandene Messpunkte neu an

  • 113855: Report: Das Textfeld der Zeitanzeige ist nicht zu bearbeiten

  • 114382: Report: Das Eingabefeld kann nicht bearbeitet werden

  • 114475: Report: Im Bearbeitungsmodus kann keine PDF-Datei exportiert werden.

  • 114561: Dashboard Refresh Intervall Unit

  • 114810: LiveMonitor: es kann kein Messpunkt mehr hinzugefügt werden

  • 114854: Beim Neuerstellen des Aktivierungscodes für IoT Konnektoren in ResMa wird der neu erstellte Aktivierungscode nicht abgespeichert

  • 115170: Falscher Text bei Livemonitor

  • 115525: Import von Sprachen führt zu Fehlermeldung

  • 115918: Profile können nicht mehr als „Global“ abgespeicher werden

  • 116054: Dashboard Mode blendet Titel nicht aus

  • 116065: Beschriftungsfehler in der Oberfläche

  • 116122: Report: TypeError im Console beim Drücken auf Zelle in der Tabelle

  • 116124: Report: Die Daten im Formelfeld erscheinen in umgekehrter Reihenfolge.

  • 116182: DataViewService: Chart CSV export funktioniert nicht

  • 116279: Backend-Bibliotheken können nicht angezeigt werden

  • 116280: Frontend-Bibliothek von Regressionsanalyse kann nicht angezeigt werden

  • 116579: Neuer Live-Monitor nicht funktional

  • 116784: Auswahl der Farben im Diagram ist fehlerhaft

  • 116954: SPC-Chart- und Grenzwertanalyse-Profil erscheint nach Speicherung nicht in der Übersicht