System-Controls (nur SCADA)¶
In den Optionen des Designers können das Wizard und Help-Control aktiviert werden. Standardmäßig sind sie deaktiviert. Wird jedoch ein Projekt geladen, dass diese Controls beinhaltet, werden diese weiterhin in den Bildern angezeigt.
Wizard-Konfiguration¶
Zuerst muss eine Wizard-Konfiguration angelegt werden. Dazu wird im Designer der Punkt „System-Controls“ im Projektbaum aufgeklappt und der Punkt „Wizard-Konfiguration“ geöffnet. Wurde eine Konfiguration angelegt, können durch Rechtsklick Levels und daran anschließend Schritte hinzugefügt werden.
Für alle Elemente können Namen und Anzeigenamen vergeben werden. Die Anzeigenamen werden zur Laufzeit verwendet und können mehrsprachig definiert werden. Hier die weiteren Eigenschaften der Subelemente im Detail:
Level-Eigenschaften¶
Index: Der Index zeigt die Reihenfolge der einzelnen Levels an. Das Level mit dem Index 0 ist das Basislevel.
Level-Icon: Hier kann ein Bitmap ausgewählt werden, welches bei der Auswahl der Level angezeigt wird.
Schritt-Eigenschaften¶
Schritt |
Beschreibung |
|---|---|
Index |
Der Index gibt die Position des Schrittes innerhalb der Abfolge an |
Zeige Icon |
Gibt an, ob ein Icon für den Schritt angezeigt werden soll |
Icon |
Wurde der vorige Punkt angehakt, kann hier ein Bitmap ausgewählt werden, dass beim Schritt angezeigt wird |
Bild anzeigen |
Gibt an ob bei der Anzeige eines Schrittes Prozessbilder angezeigt werden |
Bild |
Erlaubt die Auswahl eines oder mehrerer Bilder, welche innerhalb des Schrittes untereinander angezeigt werden |
Ersetzte Schritte |
Gibt an, wie viele Schritte der Basis-Konfiguration (Level mit Index 0) durch diesen Schritt ersetz werden |
Fortfahrbedingung |
Hier lässt sich eine Bedingung festlegen, welche erfüllt sein muss um fortzufahren |
Fortfahrbedingung 1/2/3 |
Hier lassen sich die einzelnen Bestandteile der Fortfahrbedingung konfigurieren (Variablen & Konstanten) |
Anzeigebedingung |
Konfiguration einer Bedingung, welche bestimmt, ob ein Schritt zur Laufzeit angezeigt wird oder nicht. Die Sichtbarkeit eines Schrittes kann sich zur Laufzeit ändern, allerdings nur wenn er nicht aktiv oder abgeschlossen ist! |
Anzeigebedingung 1/2/3 |
Konfiguration der Bestandteile der Anzeigebedingung |
Hilfe-ID |
ID einer Hilfe die aufgerufen werden kann. Es öffnet sich der Hilfe-Dialog zum entsprechenden Eintrag |
Quittierungs-Variable aktiv |
Gibt an, ob beim Bestätigen des Schrittes eine logische Variable auf „true“ gesetzt wird |
Quittierungs-Variable |
Variable, welche auf „true“ gesetzt wird |
Zurückgehen verhindern |
Wird dieser Punkt angehakt, kann dieser und die vorangehenden Schritte nicht mehr aktiv geöffnet werden. Das heißt, es ist keine Interaktion mehr mit dem Bild möglich, auch werden die Fortfahrbedinungen und Quittierungs-Variablen ignoriert |
Gruppieren |
Das Anhaken dieses Punktes führt dazu, dass dieser Schritt mit dem vorherigen Schritt zu einer Gruppe zusammengefasst wird |
Fehler-Variable aktiv |
Erlaubt die Auswahl einer Fehler-Variablen |
Fehler-Variable |
Variable die bei „true“ einen Fehlerzustand signalisiert |
Fehlerbild |
Bild. dass bei einem Fehler geöffnet werden kann. Das Bild wird als Kindbild geöffnet. Es sollte darauf geachtet werden, dass das Bild wieder geschlossen werden kann (bspw. über einen Button im Bild o.Ä.) |
Hilfe-Konfiguration¶
Über die Hilfe-Konfiguration wird die Anordnung der zum Hilfe-Control gehörenden Elemente festgelegt. In einem neuen Projekt ist bereits eine Standard-Konfiguration definiert.
Hier können nun weitere Layout-Varianten definiert werden