Hilfesystem in PROCON-WEB (nur SCADA)¶
In PROCON-WEB besteht die Möglichkeit, ein eigenes, projektspezifisches Hilfesystem zu definieren. Dadurch soll der (End-) Anwender in die Lage versetzt werden, auftretende Störungen selbst lösen zu können. Zudem ist die Hilfe zur Laufzeit editier- und erweiterbar.
Voraussetzungen im Projekt¶
Im Projekt muss ein Bild mit einem HilfeControl (siehe Bilder -> Komplexe Controls) vorhanden sein. Über dieses HilfeControl werden die Hilfethemen eingegeben. Zudem muss über ein Control (Button oder ähnliches) die Sonderfunktion 420 zum Anzeigen der Hilfe-Buttons aufgerufen werden. Hierdurch wird die gewünschte Hilfe angezeigt. Bilder und dynamische Objekte, für die eine Hilfe aufrufbar sein soll, benötigen außerdem eine eindeutige HilfeID.
Hilfethemen projektieren¶
Um die Hilfethemen projektieren zu können, benötigen Bilder und dynamische Objekte, für die eine Hilfe aufrufbar sein soll, eine eindeutige HilfeID. Diese Zuweisung wird in den Eigenschaften der Bilder bzw. dynamischen Objekte im Designer vorgenommen. In der Laufzeit werden die Hilfethemen über das HelpControl projektiert.
Folgende Möglichkeiten stehen durch das HilfeControl zur Verfügung:
Button |
Beschreibung |
|---|---|
|
Hilfe anlegen |
|
Hilfe bearbeiten |
|
Vorschau Hilfe |
|
Hilfe löschen |
Aufruf der Hilfe in der Runtime¶
Über ein Control wird die Sonderfunktion 420 aufgerufen. Daraufhin erscheint auf allen (Teil-) Bildern für die eine Hilfe definiert, ist das Hilfe-Symbol.
Durch Klicken auf das Hilfe-Symbol wird die Hilfe für das Bild aufgerufen.