Allgemeine Hinweise¶
Anmerkungen zur Software¶
Wir möchten Ihnen für den Kauf unserer Software danken. Sie dürfen für Datensicherungszwecke Kopien der Originaldatenträger anfertigen. Wir bitten Sie jedoch, keine Kopien dieses Produktes an andere Personen weiterzugeben, da wir sehr viel Zeit, Mühe und Geld aufgebracht haben, um Ihnen diese Software bieten zu können. Wir sind darum bemüht, Ihnen wertvolle Produkte höchster Qualität zur Verfügung zu stellen. Haben Sie Fragen zu unserer Software, oder Vorschläge für zusätzliche Programme, die wir für Sie entwickeln könnten, dann setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung:
Weidmüller GTI Software GmbH |
Georg-Mayr-Straße 9 |
D-97828 Marktheidenfeld |
|
|
Hinweise zum Softwarepaket¶
Einleitung¶
Das Produkt PROCON-WEB von der Weidmüller GTI Software GmbH ist das Ergebnis der konsequenten Weiterentwicklung der seit Jahren etablierten Prozessvisualisierung PROCON-WIN. Der entscheidende Unterschied zwischen diesen beiden Visualisierungslösungen ist die webbasierte Unterstützung bei PROCON-WEB im Gegensatz zur grafischen Oberfläche MS-Windows bei PROCON-WIN.
Alle Mitarbeiter von der Weidmüller GTI Software GmbH sind sehr stolz auf dieses Produkt. Wir hoffen, dass Sie mit PROCON-WEB Ihre Aufgabe schnell und effizient lösen können und dabei vielleicht auch etwas Spaß finden werden. Sollten Sie eigene Vorschläge haben, so senden Sie uns diese bitte zu, oder sprechen Sie mit uns. Wir werden stets bemüht sein, PROCON-WEB und unsere anderen Produkte zu verbessern.
PROCON-WEB – weit skalierbare, plattformunabhängige Lösung¶
Ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal von PROCON-WEB ist die breite Skalierbarkeit des Systems von einfachen HMI-Anwendungen bis hin zu komplexen SCADA-Lösungen. Dabei können die jeweils dafür optimalen Plattformen genutzt werden. PROCON-WEB läuft sowohl auf preiswerten embedded Systemen, als auch auf leistungsfähigen virtualisierten und hochverfügbaren Servern.
Skalierbarkeit¶
Die Skalierbarkeit ist zum einen über die Lizenz, zum anderen auch über die genutzte Hardware eingeschränkt. Grundsätzlich können folgende Aspekte skaliert werden: Anzahl der nutzbaren Tags (Datenpunkte, die im Projekt genutzt werden) Anzahl der Clients (hier unterscheiden wir zwischen vollwertigen Clients und Clients, die max. 5 Bilder darstellen können (z.B. Smartphoneoberfläche) Funktionalität (die zum einen über die konkrete Ausprägung der Servervariante gegeben ist, aber auch über Optionen erweitert werden kann: OPC-Server, Maschinenzeitenberechnung, …) Die Skalierung ist neben der Stückzahl maßgeblich für die Bestimmung eines angemessenen Lizenzpreises, der aber auch den Gesamtpreis des Kundenprodukts beachtet (Gerät bzw. Maschine oder Anlage).
Plattformen¶
PROCON-WEB hat eine sehr breite Skalierbarkeit und kann auf verschiedenen Plattformen (Targets) laufen. Die nachfolgende Tabelle stellt die heute verfügbare Bandbreite an Systemen dar. Innerhalb dieser Dokumentation sind Themen die nur für die SCADA (Windows-Variante) gültig sind mit einem Hinweis bei der Kapitelüberschrift gekennzeichnet. Themen/Funktionen die nur in der IoT-Variante umgesetzt sind, werden im Handbuch mit dem entsprechenden Hinweis bei der Kapitelüberschrift gekennzeichnet.
Variante |
PROCON-WEB SCADA |
PROCON-WEB Embedded Systems |
|---|---|---|
Designer |
Designer (alle Targets) |
Designer E (nur embedded Targets) |
Betriebssystem |
Windows 10/Server (auch embedded) |
Node.js (Windows, Linux, Android, iOS) |
Hardware |
Entsprechend Betriebssysteman- forderungen (Intel CPUs) |
Entsprechend Betriebssystemanforderungen (Intel CPUs oder ARM) |
Funktionsumfang |
HMI, Benutzer, Alarme, Logging, Reports, Scripting, OPC-UA-Server, Diagnose |
HMI, Benutzer, Alarme, Logging (wird erweitert) |
Anwendungen |
Anspruchsvolle HMI-Anwendungen für komplexe Maschinen oder große Leitsystemanwendungen mit bis zu 100 Clients und umfassender Datenverarbeitung |
Benutzeroberfläche für Maschinensteuerungen und Gebäudeautomationen oder Embedded Systems-Anwendungen für Maschinendatenerfassung mit Cloudanbindung |
Einheitliche Projektierung¶
Für alle Anwendungsfälle wird immer der gleiche Designer benutzt. Per Lizenzinformation erhält er die Freischaltung unterschiedlicher Targets. Alle Projektinformationen werden im gleichen Format abgelegt, wodurch sich Anwendungen einfach auf anderen Targets nutzen lassen. Somit können einfache Oberflächen auf embedded-Targets direkt in das übergeordnete SCADA-System übernommen oder die gleiche Basisanwendung für einfache und komplexe Maschinen genutzt werden.
Designer kann angepasst werden¶
Auch der PROCON-WEB Designer kann auf die spezifischen Anforderungen eines OEM-Kunden angepasst werden. Dazu gehören eine abweichende Namensgebung mit angepassten Splash-Screens und Dokumentationen und kundenspezifische Projektvorlagen und Targetkonfigurationen. Eine einfach nutzbare Commando-API ermöglicht die Einbindung in spezifische Systemumgebungen mit automatisierten Datenim- und -export. Gerne beraten wir Sie ausführlich über die komplette Bandbreite der Möglichkeiten!
Versionen des Designers¶
Der PROCON-WEB Designer ist in mehreren Ausführungen verfügbar. Dabei handelt es sich grundsätzlich um die gleiche Software, wobei folgende Unterschiede gemacht werden:
PROCON-WEB Designer: Vollversion mit MS SQL-Datenbank als eigenständige Installation und mit der Möglichkeit verschiedene Targets zu unterstützen. Unterstützung der vollen SCADA-Bandbreite (bei PROCON-WEB Server für Windows).
PROCON-WEB Embedded Systems Designer: Reduzierte Variante mit integrierter SQL-Funktion und nur freischaltbar für PROCON-WEB Embedded Systems (keine SCADA-Anwendungen). Zudem ist die Verwaltung von Layouts und die Nutzung von Containern gesperrt.
Abhängig von der jeweiligen Version bzw. dem aktuell gewählten Target reduziert sich die Benutzeroberfläche im Designer auf die jeweils nutzbaren Funktionen. Das hat Auswirkungen im Objektbaum, aber auch bei der konkreten Funktionszuordnung für ein Control (z.B. kein Scriptaufruf möglich). Für Embedded Geräte können abweichende Benutzeroberflächen für die Projektübertragung eingeblendet werden, die Funktionen der verschiedenen Targets berücksichtigen.
Demo- und Testpakete¶
Ein Demopaket läuft grundsätzlich ohne Kopierschutz, im Designer mit stark reduziertem Mengengerüst und im Runtimesystem mit einer zeitlichen Begrenzung von einer Stunde (jeweils nach Restart).
Um beide Systeme ohne Einschränkungen testen zu können, bietet die GTI zeitlich begrenzt einen Testdongle an, der auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird.
Garantiehinweise¶
Die Weidmüller GTI Software GmbH garantiert dem Käufer, dass die Datenträger, bei normalem Gebrauch, für einen Zeitraum von sechs Monaten ab Kaufdatum frei von Material- und Produktionsfehlern sind. Sollte innerhalb dieser Frist jedoch ein Fehler auftreten, senden Sie den Datenträger bitte an die GTI zurück. Vorausgesetzt, Sie senden uns auch einen Kaufnachweis zu, erhalten Sie darauf hin kostenlosen Ersatz.
Jegliche impliziten Garantien bezüglich der Datenträger oder der Softwaredokumentation bezüglich der handelsüblichen Qualität und Eignung für einen bestimmten Zweck, sind auf die sechsmonatige Garantie (ab Kaufdatum) begrenzt. Die GTI übernimmt in keiner Weise Haftung für indirekte Schäden, oder Schäden, die aus der Benutzung des Produktes hervorgegangen sind.
0 93 91/98 96-0
0 93 91/98 96-940