HMI Clients¶
Übersicht¶
Der Menüpunkt HMI Clients bietet Ihnen eine Übersicht der aktuell mit der HMI-Software verbundenen Clients sowie der maximal zulässigen Anzahl an Verbindungen basierend auf Ihrer Lizenz. Dieser Bereich hilft Ihnen, die verbundenen Geräte zu verwalten und den Überblick über die Verbindungsaktivitäten in Ihrem Netzwerk zu behalten.
HMI Clients¶
Zum HMI: Über den Button kann die HMI des aktuell ausgewählten Projekts in einem neuen Browser-Fenster geöffnet werden. Dabei wird eine Client-Verbindung aufgebaut, die nach einem Refresh der Seite auch in der Client-Tabelle angezeigt wird. Das Projekt kann über den Menüpunkt „Projekte“ geändert werden.
Verbundene HMI-Clients: Anzahl der aktuell mit der HMI verbundenen Clients.
Max. HMI-Clients: Maximale Anzahl der Clients, die gemäß Ihrer HMI-Lizenz gleichzeitig verbunden sein dürfen. Diese Zahl kann je nach Lizenzpaket variieren.
- Liste der aktuell verbundenen Clients: Eine detaillierte Liste aller momentan verbundenen Clients in tabellarischer Form. Diese Liste enthält die folgenden Informationen:
Client: IP-Adresse im IPv6-Format des jeweiligen Clients, der derzeit mit der HMI verbunden ist.
Status: Verbindungsstatus des Clients. Ein Client kann entweder online oder offline sein.
Trennen: Über das Optionen-Menü am Ende der Zeile kann eine Client-Verbindung ohne Nachfrage unmittelbar getrennt werden.