Dateiverwaltung¶
Allgemein¶
Im PROCON-WEB Designer ist es möglich, externe Dateien zu verwalten.
Typische Dateien sind z.B. die „external.css“, die die Oberfläche der Runtime zusätzlich anpassen kann, und die „external.js“, in der u.a. Custom-Controls definiert werden können.
Oberfläche¶
Die Oberfläche der Dateiverwaltung ist ein typisches Grid im PROCON-WEB Designer
Der Name wird durch den Namen der ausgewählten Datei festgelegt und kann nicht geändert werden. Zusätzlich kann zu jeder Datei eine Beschreibung erstellt werden.
Die zusätzlichen Parameter „Exportieren“ und „Ziel“ legen fest, ob die Datei beim Projekt-Export mit kopiert werden sollen und an welche Stelle (Projekt- oder WebVisu-Verzeichnis).
Important
Wird eine Datei mit gleichem Namen mehrfach benutzt bzw. exportiert, so wird die bereits vorhandene Datei überschrieben.
Important
Die Reihenfolge in der Dateiverwaltung im Designer legt die Reihenfolge fest, in der die Dateien exportiert bzw. abgearbeitet werden. Diese kann verändert werden.