Sonderfunktionen¶
Sonderfunktionen im Überblick¶
Sonderfunktionen können aus dem Eventcode heraus, über Symbole, Texte und Funktionstasten ausgelöst werden. Sonderfunktionen werden sukzessive über selbsterklärende Funktionsaufrufe ersetzt. Auch Sonderfunktionen sind nicht für alle Servervarianten im vollen Umfang verfügbar! Um eine bestimme Sonderfunktion zu starten, ist die entsprechende Sonderfunktionsnummer als Parameter zu vergeben, oder über die Sonderfunktionsauswahl zu wählen.
Verfügbare Sonderfunktionen¶
ID |
Beschreibung |
|---|---|
203 |
Benutzer anmelden |
204 |
Benutzerpasswort ändern |
205 |
Benutzer abmelden |
206 |
Anruf der Benutzerverwaltung |
207 |
TokenLoginDialog |
413 |
Benutzeroberfläche neu starten |
420 |
Hilfe-Buttons anzeigen |
422 |
Alle Tooltipps einblenden |
423 |
Alle Tooltipps ausblenden |
430 |
Informationsfenster anzeigen |
431 |
Dialog für Gerätezuordnung aufrufen |
1253 |
Sprachumschaltfenster aufrufen |
6xxx |
Bild xxx als zusätzlichen Dialog aufrufen |
6999 |
aktuellen Dialog schließen |
7xxx |
in Bild xxx wechseln |
Sonderfunktion-Auswahl¶
An allen Stellen im Designer an denen Sonderfunktionen eingetragen oder angegeben werden müssen, kann durch die rechte Maustaste dieses Auswahlfenster geöffnet werden. Durch Mausklick wird eine Sonderfunktion ausgewählt und mit dem ‚OK’ - Button wird die Auswahl übernommen.