Anlagenstruktur¶
Allgemein¶
Mit dem Punkt Anlagenstruktur kann die komplette logische/physische Struktur der Anlage, des zu visualisierenden Prozesses, in den Designer aufgenommen werden! Die Struktur ist hierarchisch, somit können dem „Root“ Element beliebig viele Unterelemente zugeordnet werden. Diese können wiederum Unterelemente beinhalten.
Durch die Zuordnung von Tags, Meldungen und Bildern zu einem Element der Anlagenstruktur kann diese als ein Filter genutzt werden, um bei der Projektbearbeitung auf die Elemente zu Filtern, die nur innerhalb der selektierten Komponente benutzt werden. Dies erleichtert speziell bei sehr großen Projekten die Selektion und Bearbeitung von Objekten.
Filter¶
Der Filter ist zentral über das Menü bzw. der Symbolleiste ein- oder ausschaltbar. Dies hilft dem Anwender sich auf die wesentlichen Bestandteile seines aktuellen Arbeitsprozesses zu konzentrieren. Um ein Element für den Filter zu aktivieren, ist der Haken im Kästchen links von dem Element zu setzen. Aktiviert oder deaktiviert man ein Element, so werden alle Unterelemente entsprechend aktiviert oder deaktiviert.
Ob ein Element aktiviert oder deaktiviert ist, wird mit in der Projekt-DB gespeichert, d.h. nach dem Schließen und Öffnen des Projektes sind die entsprechenden Filter weiterhin gesetzt.
Note
Die Filter beziehen sich auf die Anzeige der Prozessvariablen, Alarme, Bilder und Skripte. Elemente, die dem Root-Element der Anlagenstruktur zugewiesen sind (= Default), werden bei eingeschaltetem Filter nicht angezeigt, unabhängig davon, ob das Root-Element im Baum aktiviert ist oder nicht.
Strukturelemente¶
Durch Öffnen des Kontextmenüs der Anlagenstruktur ist es möglich, ein neues Strukturelement anzulegen, zu löschen oder dessen Referenzen anzuzeigen. Weiterhin kann über das Kontextmenü die Ebene der Strukturelemente verändert werden!
Note
Die Filter beziehen sich auf die Anzeige der Prozessvariablen, Alarme, Bilder und Skripte. Elemente, die dem Root-Element der Anlagenstruktur zugewiesen sind (= Default), werden bei eingeschaltetem Filter nicht angezeigt, unabhängig davon, ob das Root-Element im Baum aktiviert ist oder nicht.
Löschen von Elementen¶
Über den Menüpunkt „Strukturelement löschen“ wird das ausgewählte Strukturelement und alle Unterelemente gelöscht.
Verschieben von Elementen¶
Die Reihenfolge der Unterelemente ist zunächst fest. Sie wird durch die Anlege-Reihenfolge bestimmt.
Elemente, inklusive deren Unterelemente, können aber innerhalb einer Ebene verschoben werden.
Referenzen anzeigen¶
Über den Menüpunkt „Alle Referenzen anzeigen“ werden die Referenzen des entsprechenden Elementes angezeigt. Dabei werden die Unterelemente nicht berücksichtigt.
Parameter Strukturelemente¶
Definition der Parameter beim Anlegen oder Bearbeiten eines Strukturelements!
Parameter |
Bedeutung |
|
|---|---|---|
Name |
Eindeutiger Name des Elementes, dieser wird im Baum angezeigt. |
|
Kurzname |
Kurzname des Elementes, mehrsprachig |
Important
Der Name darf innerhalb einer Ebene eines Elementes nur einmal vorkommen. Ist der Name innerhalb einer Ebene mehrfach vorhanden, so wird dieser Fehler im Info-Bereich bzw. beim Erzeugen der Runtime angezeigt.