Vorlagen¶
Vorlagen Allgemein¶
PROCON-WEB unterstützt Vorlagen, wie man sie z.B. von Microsoft© Word her kennt. Bei sich immer wieder ähnelnden Projekten kann man sich so durch geschickte Erstellung einer Vorlage viel Zeit und Arbeit sparen. Vorlagen werden mit der Endung „.pwt“ im WorkData-Order des Designers gespeichert und beinhalten alle Informationen die zu dieser Vorlage benötigt werden. Somit ist es sehr einfach möglich Vorlagen von einem Rechner auf einen anderen zu übertragen.
Anlegen von Vorlagen¶
Jedes PROCON-WEB Projekt kann auch als Vorlage abgespeichert werden. Hierzu stellt man im „Projekt speichern unter“-Dialog die Projektart von Projekt auf Vorlage um.
Projekt als Vorlage speichern¶
Zusätzlich kann man noch eine Beschreibung der Vorlage angeben, sowie ein Bild für die Vorlage auswählen. Standardmäßig wird ein Screenshot des Startbildes angezeigt, dies kann man jedoch durch ein eigenes Bild ersetzen.
Bild und Beschreibung werden bei der Auswahl der Vorlagen mit angezeigt.
Erstellen von Projekten aus Vorlagen¶
Möchte man im PROCON-WEB Designer ein neues Projekt erstellen, so klickt man im Ribbon-Tab „Projektumgebung“ auf „Neues Projekt“ bzw. auf „Datei“ -> „Neues Projekt“. Hierdurch öffnet sich der sogenannte „Backstage“ Bereich des PROCON-WEB Designers und man sieht alle aktuell vorhandenen Vorlagen.
Vorlagen im Backstage-Bereich¶
Sie können nun die gewünschte Vorlage auswählen, einen Namen für das neue Projekt vergeben und evtl. das Zielsystem ändern.
Beim Erzeugen eines neuen Projekts kann neben dem Projektnamen auch der Dateiname eingetragen werden. Die maximale Länge beträgt jeweils 128 Zeichen. Der Dateiname ist optional, der Projektname wird benötigt. Wird der Dateiname nicht bearbeitet, wird der Projektname auch als Dateiname übernommen. Gleiches gilt, wenn man das Feld für den Dateinamen leer lässt bzw. löscht.
Ein Klick auf „Ok“ erstellt das neue Projekt auf Basis der gewählten Vorlage.