Ereignisprotokoll¶
Übersicht¶
Das Ereignisprotokoll ist die chronologische Aufzeichnung von Systemereignissen, Aktivitäten oder Zuständen, die innerhalb von PROCON-Connect auftreten. Es dient als zentrale Informationsquelle für die Überwachung, Analyse und Fehlerbehebung von Prozessen und Systemzuständen.
Das Ereignisprotokoll wird standardmäßig im Arbeitsspeicher gehalten. Die Anzahl der Einträge ist hierbei auf 1024 Einträge begrenzt. Bei Überschreiten wird der älteste Eintrag überschrieben. Bei einem Neustart des Systems wird dieses Ereignisprotokoll geleert.
Dar Ereignisprotokoll kann zudem in eine Datei geschrieben werden. Dies ermöglicht eine Auswertung trotz Neustart. Die Konfiguration der Aufzeichnung ist nachfolgend beschrieben.
Über die Download-Funktionen können beide Varianten das Ereignisprotokolls per Browser-Download auf den Client heruntergeladen werden.
Ereignisprotokoll¶
Mit Klick auf die jeweilige Spaltenüberschrift kann der Inhalt des Ereignisprotokolls sortiert werden.
Zeitstempel: Datum und Uhrzeit, zu dem das Ereignis aufgetreten ist.
Level: Ereignisstufe des Events mit der jeweiligen farblichen Zuordnung.
Bereich: Zuordnung zu den einzelnen Bereichen (Cloud Connector/Treiber/Historie/System Management/Telemetrie) innerhalb des Systems, in dem das Ereignis aufgetreten ist.
Inhalt: Kurzbeschreibung des Ereignisses.
Filter: Innerhalb der Ereignisse kann nach den hier eingetragenen Kriterien gefiltert werden. Bei Eingabe mehrerer Filter müssen alle Kriterien zutreffen.
Exportmenü: Konfiguration der Dateiaufzeichnung und Download-Möglichkeiten.
Aktualisieren: Neue Events werden in die Liste mit eingefügt.
Download¶
Es gibt zwei Download-Möglichkeiten:
Download des aktuell angezeigten und im Arbeitsspeicher gehaltenen Ereignisprotokolls.
Download der Ereignisprotokolldatei, wenn eine entsprechende Aufzeichnung zuvor konfiguriert wurde.
Beide Varianten werden als Textdatei über den Browser heruntergeladen.
Dateiprotokollierung konfigurieren¶
Der Inhalt der angezeigten Logs, wie auch der Dateien, kann individuell konfiguriert werden.
Maxmiale Größe: Maximale Größe der Logdatei in MB. Bei Überschreitung wird der älteste Eintrag rollierend überschrieben.
Maxmiale Dauer: Maximale Dauer der Protokollierung in den Stufen ‚Trace‘ oder ‚Debug‘, bevor das System diese Stufenkonfigurationen wieder in die Stufe ‚info‘ umschaltet.
Protokoll löschen: Bei Aktivierung wird beim Start von PROCON-Connect die Ereignisprotokolldatei gelöscht.
UTC-Zeit: Bei Aktivierung wird der Zeitstempel in der UTC-Zeit angegeben, sonst in der Lokalzeit der ausführenden Umgebung.
Bereich: Übersicht über die einzelnen Dienste von PROCON-Connect, die überwacht werden.
Ziele: Festlegung, ob die Ereignisse aus dem jeweiligen Dienst gespeichert werden sollen. Die Konfiguration erlaubt entweder keine Aufzeichnung, eine Aufzeichnung im Arbeitsspeicher oder in einer Datei. Wird Datei gewählt, wird zusätzlich im Arbeitsspeicher protokolliert.
Log Level: Auswahl, ab welchem LogLevel die Ereignisse gespeichert werden sollen (Trace / Debug / Info / Warnung / Fehler / Kritisch).
Zurücksetzen: Zurücksetzen der Werte auf den Standard.
Log Levels¶
Die Unterscheidung nach Loglevels wird auch farblich dargestellt.
Trace (grau)
Debug (grau)
Info (grau)
Warnung (gelb)
Fehler (rot)
Kritisch (rot)