PROCON-Connect 1.2.0

Features

  • 104984: PROCON-Connect kann mit dem u-OS Datahub koppeln und Tags austauschen. Details unter u-OS Datahub.

  • 111800: SQLite Datalogger können jetzt ergänzend zu einer dateibasierten Datenbank auch in-memory angelegt werden. Details unter Wahl des richtigen Datenbanktyps.

  • 111803: Die Löschzyklen für Datalogger können jetzt auch auf Minutenbasis konfiguriert werden.

  • 112537: Die Größe einer SQLite Datenbank wird nun in der Datalogger-Übersicht angezeigt.

  • 111819: Es können nun mehrere SQLite Datenbanken angelegt werden. Der Dateipfad zur Datenbank ist nun zudem konfigurierbar und kann auch auf einem USB-Device oder einer SD-Karte liegen. Details unter SQLite dateibasiert.

  • 104424: Bei Öffnen der UI in unlizenziertem Zustand wird eine Notification angezeigt, über die der Demo-Modus direkt aktiviert werden kann. Details unter Lizenzierung.

  • 110964: Der OPC-UA-Treiber kann nun je Verbindung konfiguriert werden, ob Tags im Status uncertain als Status good behandelt werden sollen. Das erlaubt das Schreiben auf Tags im Status uncertain.

  • 110463: Die Sichtbarkeit der Buttons in Connector-Übersicht und Datalogger-Übersicht wurde verbessert.

Fixes

  • 109047: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass die Lizenzierung einer InfluxDB-Kopplung erst nach einem Neustart funktionierte.

  • 109052: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass nicht alle Konfigurationsänderungen bei Anpassung einer InfluxDB-Kopplung gespeichert wurden.

  • 106807: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass über die UI der Projektverwaltung ein Projektwechsel nicht mehr möglich war.

  • 110986: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass die Interpolation bei einem Request über mehrere Tags eines Dataloggers nicht korrekt durchgeführt wurde.

  • 108806: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass der Codesys-Treiber die statische Kill-Konfiguration ignorierte.

  • 108539: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass der OPC-UA-Treiber Strukturen nicht optimiert lesen konnte.

  • 108982: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass der OPC-UA-Treiber Strings mit falscher Länge importierte.

  • 111629: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass verbundene Cloud-Connectoren ihren Status in der Connector-Übersicht nicht mehr anzeigten.

  • 111200: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass Lizenz-Container nicht korrekt angelegt wurden.

  • 110334: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass Connectoren nicht über alle UI-Elemente verbunden oder getrennt werden konnten.

  • 110727: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass bei der Verbindung zu einem MQTT-Broker mit untrusted Zertifikat eine Fehlermeldung angezeigt wurde.

  • 110624: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass in der Connector-Übersicht die Nachrichtenanzahl für Verbindungen zu Azure IoT Hub nicht korrekt angezeigt wurde.

  • 108263: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass der OPC-UA-Treiber mehrere Kill-Variablen pro Verbindung nicht korrekt unterstützte.

  • 112501: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass nach Stoppen eines Treiberdienstes der Treiberstatus nicht korrekt angezeigt wurde.

  • 112503: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass der Allen-Bradley-Treiber nach einem Neustart nicht alle Tags gelesen hatte.

Bekannte Probleme

  • Wird über die Telemetrie-UI ein Tag für einen Treiber importiert, erscheint dieser nicht automatisch in der Tag-Liste. Die Seite muss aktualisiert werden, bspw. durch Drücken von F5. Tritt nur auf u-OS auf, Installationen/Deployments unter Windows und Linux sind nicht betroffen.