PROCON-Connect 1.3.1¶
Warnung
Das System ist unter https://localhost:18443 erreichbar.
Der Zugriff über http://localhost:16701 ist nicht mehr möglich.
Fixes & Verbesserungen¶
124147: Eine Sicherheitslücke im u-OS Datahub Client wurde geschlossen. Wird die Komponente verwendet, muss zum Schließen der Sicherheitslücke PROCON-Connect v1.3.1 oder höher verwendet werden.
Bekannte Probleme¶
Wird über die Telemetrie-UI ein Tag für einen Treiber importiert, erscheint dieser nicht automatisch in der Tag-Liste. Die Seite muss aktualisiert werden, bspw. durch Drücken von F5. Tritt nur auf u-OS auf, Installationen/Deployments unter Windows und Linux sind nicht betroffen.
Firmware-Bug bei Siemens 1500er CPUs mit Firmware 4.0: Häufige Verbindung und Trennung mit der SPS im Ereignisprotokoll sichtbar. Fix über Firmware-Update ab v4.0.4 bringt Besserung, behebt das Problem jedoch nicht komplett. Weitere Infos in den Siemens Release Notes. TIA-Treiber daher für Firmware v4.x derzeit nicht freigegeben.
Der TIA V2 Treiber unterstützt derzeit keinen Import von Feldern aus Strukturen. Statt dessen erzeugt der Treiber dafür ein Element für jeden Index.