PROCON-Connect 1.2.1

Fixes

  • 118758: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass Lizenztickets mit mehreren Lizenzen nicht mehr automatisch aktiviert werden konnten, wenn ein Teil der enthaltenen Lizenzen bereits vorher verwendet wurde.

  • 117780: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass die Runtime aufgrund einer bestimmten Konstellation im Client-Skripting abstürzte (Betrifft nur die Verwendung in PROCON-WEB).

  • 116247: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass die Ereignisprotokollierung des TIA-Treibers im Log Level Trace nicht korrekt funktionierte.

  • 118437: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass die Tag-Anzahl für die Lizenzierung in HMI-Projekten nicht korrekt verwertet wurden (Betrifft nur die Verwendung in PROCON-WEB).

Bekannte Probleme

  • Wird über die Telemetrie-UI ein Tag für einen Treiber importiert, erscheint dieser nicht automatisch in der Tag-Liste. Die Seite muss aktualisiert werden, bspw. durch Drücken von F5. Tritt nur auf u-OS auf, Installationen/Deployments unter Windows und Linux sind nicht betroffen.