PROCON-WEB Embedded Systems 6.11.1

Warnung

Der Port für den Zugriff auf PROCON-WEB Embedded Systems hat sich geändert. Der neue Port ist nun 17443.
Das System kommuniziert nun verschlüsselt, d. h. über https statt http.

Das System ist somit unter https://localhost:17443 erreichbar.

Der Zugriff über den alten Port ist nicht mehr möglich.

Fixes & Verbesserungen

  • 125201: Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass Offline-Lizenzierungen über die Web-UI nicht möglich waren. Unter Windows kann als Workaround die Toolchain von WIBU für die Lizenzierung verwendet werden. Linux-basierte Systeme müssen auf v1.3.2 updaten oder online lizenzieren.

Bekannte Probleme

  • Firmware-Bug bei Siemens 1500er CPUs mit Firmware 4.0: Häufige Verbindung und Trennung mit der SPS im Ereignisprotokoll sichtbar. Fix über Firmware-Update ab v4.0.4 bringt Besserung, behebt das Problem jedoch nicht komplett. Weitere Infos in den Siemens Release Notes. TIA-Treiber daher für Firmware v4.x derzeit nicht freigegeben.

  • Der TIA v2 Treiber unterstützt derzeit keinen Import von Feldern aus Strukturen. Statt dessen erzeugt der Treiber dafür ein Element für jeden Index.

  • Das Setup für Windows-Systeme legt keine Port-Freigabe an, daher funktioniert das Streaming nicht. Der Port 17443 muss unter Windows manuell in der Windows Defender Firewall in den eingehenden Regeln freigegeben werden.