PROCON-Connect 1.4.2

Die Versionen 1.4.0 und 1.4.1 sind interne Versionen und wurden nicht releast.

Warnung

Der Port für den Zugriff auf PROCON-Connect hat sich ab der Version 1.3.0 geändert. Der neue Port ist nun 18443.
Das System kommuniziert nun verschlüsselt, d. h. über https statt http.

Das System ist somit unter https://localhost:18443 erreichbar.

Der Zugriff über http://localhost:16701 ist nicht mehr möglich.

Features

  • 109525: Einführung des Kommunikationsprotokolls IEC 60870-5-104/101. Verfügbar sind jeweils Server und Client. Details unter IEC 60870 Server bzw. IEC 60870 Client.

  • 125648: Der Modbus-Treiber wurde um Encoding für UTF-8 erweitert.

  • 118166: Der TIA-Treiber kann S7 Struct Felder importieren.

Fixes & Verbesserungen

  • 106953: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass beim Import von OPC UA Tags Arrays vom Typ Char nicht korrekt erkannt wurden.

  • 114251: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass beim Import von Codesys Tags nicht der SPS-Name sondern Verbindungs IP-Adresse verwendet wurde.

  • 114247: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass beim Offline-Import von Codesys Tags der SPS-Name nicht in den Variablennamen übernommen werden konnte.

  • 122866: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass Ports bei Nutzung eines VPNs nicht korrekt gelesen wurden.

  • 124273: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass MQTT-Topics nicht mit / beginnen oder enden durften.

  • 126090: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass beim Hinzufügen eines Datenloggers eine fehlende Berechtigung angezeigt wurde, wenn noch keine Tags im System vorhanden waren.

  • 118064: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass beim Löschen eines Datenloggers nicht der gesamte Speicherplatz wieder freigegeben wurde.

  • 118868: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass beim Speichern von Zeitreihendatensätzen ein Zeitstempel doppelt belegt werden konnte. Die Kombination aus Tag-ID und Zeitstempel ist jetzt innerhalb eines Datenloggers eindeutig. Ein ggf. vorhandener Datensatz mit demselben Zeitstempel wird jetzt überschrieben, um so bspw. rollierende Forecasts zu ermöglichen, die die Vorhersagewerte schrittweise detaillieren.

  • 114366: Zahlreiche kleinere Anpassungen, Fixes und Verbesserungen.

Bekannte Probleme

  • Wird über die Telemetrie-UI ein Tag für einen Treiber importiert, erscheint dieser nicht automatisch in der Tag-Liste. Die Seite muss aktualisiert werden, bspw. durch Drücken von F5. Tritt nur auf u-OS auf, Installationen/Deployments unter Windows und Linux sind nicht betroffen.

  • Firmware-Bug bei Siemens 1500er CPUs mit Firmware 4.x: Häufige Verbindung und Trennung mit der SPS im Ereignisprotokoll sichtbar. Fix über Firmware-Update ab v4.0.4 bringt Besserung, behebt das Problem jedoch nicht komplett. Eine Lösung wird voraussichtlich mit Firmware 4.2 im Dezember 2026 herausgegeben. Weitere Infos in den Siemens Release Notes. TIA-Treiber daher für Firmware v4.x derzeit nicht freigegeben.