PROCON-Connect 1.1.0

Features

  • 97896: Azure IoT Hub ist als Ziel für den IIoT Connector verfügbar. Unterstützt werden Device Twin, Device to Cloud und Direct Methods. Details unter Azure IoT Hub.

  • 104953: Datalogger speichern Meta-Informationen von geloggten Tags in der Zieldatenbank. Dadurch wird eine unabhängige Auswertung über die angebundenen Persistenzsysteme ermöglicht. Details unter Datalogger.

Fixes

  • 93771: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass die Tag-Liste im Vollbildmodus nicht den gesamten Platz nutzte.

  • 99085: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass beim Erzeugen von Tags nicht geprüft wurde, ob der Standardwert innerhalb des Min-/Max-Intervalls liegt.

  • 99088: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass beim Erzeugen von String-Tags der Standardwert eine längere Zeichenkette zuließ als im Feld Maximale Länge konfiguriert war.

  • 101581: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass das Scrollverhalten in der Tag-Liste beeinträchtigt wurde, wenn sehr lange Strings enthalten waren. Werte werden jetzt immer einzeilig dargestellt. Sind Werte zu lang für die Anzeige, werden sie hinten ausgepunktet. Bei MouseOver zeigt ein Tooltip des ganzen Wert an.

  • 101582: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass der IO-Typ im Tag-Editor nicht korrekt angezeigt wurde.

  • 105768: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass das Ereigsnisprotokoll geleert wurde, nachdem Debug-Levels verändert wurden.

  • 97471: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass der Benutzer über die UI über das Fehlschlagen eines Tag-Updates nicht ausreichend informiert wurde.

  • 103295: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass die Anzahl der Dezimalstellen nicht korrekt berücksichtigt wurde.

  • 107340: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass eine Lizenzierung mittels WIBU nicht möglich war, wenn ein Dongle verwendet wurde.

  • 99734: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass keine erneuten Verbindungsversuche unternommen wurden, wenn ein WIBU CodeMeter Server (Lizenzierungs-Server) beim Systemstart nicht verfügbar war. Der automatische Verbindungsversuch wird jetzt alle t += 15 Sek. vorgenommen bis zu einem t max. von 5 Minuten.

  • 108438: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass unter u-OS Datalogger vom Typ Influx nach Neustart des Geräts nicht mehr angezeigt wurden. Das Problem war auch ursächlich dafür, dass unter u-OS im Ereignisprotokoll keine Details zum Verbindungsaufbau angezeigt wurden.

  • 103463: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass beim Import von OPC UA Arrays nicht korrekt erkannt und als einfache Tags angelegt wurden.

Bekannte Probleme

  • Wird über die Telemetrie-UI ein Tag für einen Treiber importiert, erscheint dieser nicht automatisch in der Tag-Liste. Die Seite muss aktualisiert werden, bspw. durch Drücken von F5. Tritt nur auf u-OS auf, Installationen/Deployments unter Windows und Linux sind nicht betroffen.