PROCON-Connect 1.5.0¶
Features¶
88079: Einführung von Alarmen und Benachrichtigungen. Versand von Mails via SMTP oder Twilio SendGrid Integration sowie Versand von SMS via Twilio Integration möglich. Die Funktion wird in den kommenden Releases weiter ausgebaut. Details unter: Alarme & Benachrichtigungen.
109297: Der IIoT Connector wurde um die Möglichkeit MQTT JSON erweitert. Die vorherige Lösung wurde in MQTT (veraltet) umbenannt und wird 2027 aus dem Produkt entfernt. User, die MQTT nutzen, müssen vorher auf die Lösung umziehen. Unterschiede zur vorherigen Lösung:
Payload direkt nutzbar. Es werden per default folgende Tag-Properties versendet: Name, Zeitstempel, Wert, Qualitätsinformation.
Payload ist über UI konfigurierbar für Publish und Subscribe.
JSON-Preview des Payloads.
Erweiterung der Protokollnachrichten um Birth- und Death-Message.
121065: Das User Management unterstützt jetzt LDAP und LDAPS. Details unter LDAP.
118807: Einführung von Einheiten. Diese können über eigene UI verwaltet und über Tag-Edit-Dialog einem Tag zugewiesen werden. Details unter Einheiten.
127159: Einführung eines OPC UA Servers. Im ersten Ausbauschritt adressiert die Lösung die PROCON-PROCON-Kommunikation über die Kombination von OPC UA Server und OPC UA Clients. Die Funktion wird in den kommenden Releases weiter ausgebaut. Details unter OPC UA Server.
129498: Über die Ansichts
Tagsin PROCON-Connect kann jetzt über den TabSystemvariablenauf die Systemvariablen zugegriffen werden.129482: Tags können jetzt auf mehr als eine Treiberverbindung schreiben, dadurch können bspw. Codesys-Tags auf Modbus geschrieben werden. Details unter Schreibverbindungen.
Fixes & Verbesserungen¶
107401: Die initiale Menüübersicht zeigt jetzt ICON und Kurztext zu den Funktionen an.
108524: Die Breadcrumbs erlauben jetzt eine Navigation bis auf Objektebene und aus Objekten heraus auf Übersichtsseiten.
126201: Das Verbindungsverhalten von 60870-Servern ist jetzt über die UI konfigurierbar.
128462: Die Qualitätsinformationen sind für 60870 Informationsobjekte jetzt bitweise über die UI konfigurierbar.
128628: Der 60870-Server zeigt in der Server-Übersicht nun Details zu den verbundenen Clients an.
129116: Es ist jetzt möglich, einen einzelnen Tag-Wert über die UI zu schreiben. Einstiegspunkt ist das Optionen-Menü am Tag in der Tag-Übersicht.
124316: Der OPC UA Treiberimport unterstützt jetzt weitere Datentypen.
107631: Der OPC UA Treiberimport ist optimiert worden und arbeitet jetzt schneller.
121960: Zahlreiche kleinere Anpassungen, Fixes und Verbesserungen.
Bekannte Probleme¶
Wird über die Telemetrie-UI ein Tag für einen Treiber importiert, erscheint dieser nicht automatisch in der Tag-Liste. Die Seite muss aktualisiert werden, bspw. durch Drücken von F5. Tritt nur auf u-OS auf, Installationen/Deployments unter Windows und Linux sind nicht betroffen.
Firmware-Bug bei Siemens 1500er CPUs mit Firmware 4.x: Häufige Verbindung und Trennung mit der SPS im Ereignisprotokoll sichtbar. Fix über Firmware-Update ab v4.0.4 bringt Besserung, behebt das Problem jedoch nicht komplett. Eine Lösung wird voraussichtlich mit Firmware 4.2 im Dezember 2026 herausgegeben. Weitere Infos in den Siemens Release Notes. TIA-Treiber daher für Firmware v4.x derzeit nicht freigegeben.
Info¶
Warnung
Das System ist somit unter https://localhost:18443 erreichbar.
Der Zugriff über http://localhost:16701 ist nicht mehr möglich.