u-OS Datahub¶
Übersicht¶
PROCON-Connect bietet eine Funktion, um mit dem u-OS Datahub zu koppeln. Damit können bspw. Daten aus dem Rückwandbus einer u-OS basierten Steuerung in den Tag-Cache von PROCON-Connect aufgenommen und weiterverarbeitet werden.
Kopplung¶
PROCON-Connect muss zunächst als Client mit dem u-OS Datahub verbunden werden. Dazu müssen folgende Schritte durchgeführt werden:
Auf u-OS die App
u-OS Control Centeröffnen.Im Menü links den Bereich
Identity & accessaufklappen.Auf den Untermenüpunkt
Clientsklicken.Auf den Button
Add clientklicken.Eindeutigen
Client namevergeben.Datahub permissions
Read & writeundProvideanhaken.Klick auf
Add.Das
Client secretaus dem folgenden Dialog kopieren.Mit dem
Client secretin der Zwischenablage zu PROCON-Connect wechseln - das u-OS Control Center am besten parallel geöffnet lassen.In PROCON-Connect in die App
u-OS Datahubwechseln.Client Name,Client-IDundClient Secretaus u-OS hierher übertragen. Alle drei Werte müssen identisch zur Konfiguration in u-OS sein.Button
Speichernklicken. Die Verbindung ist jetzt hergestellt und die Daten werden ausgetauscht.
Client Name: Client Name aus der oben beschriebenen Schrittfolge im u-OS Control Center. Der Client Name ist im u-OS Control Center jederzeit sichtbar und kann auch nach der Anlage des Clients noch kopiert werden.
Client-ID: Client-ID aus der oben beschriebenen Schrittfolge im u-OS Control Center. Die Client-ID ist im u-OS Control Center jederzeit sichtbar und kann auch nach der Anlage des Clients noch kopiert werden.
Client Secret u-OS Datahub: Client secret aus der oben beschriebenen Schrittfolge im u-OS Control Center. Das Client secret kann nur bei der Anlage des Clients kopiert werden. Ein späterer Zugriff auf das Secret ist nicht möglich.
Synchronisationsverhalten: Über diese Einstellungen kann verwaltet werden, ob neue Tags nach Herstellen der Verbindung automatisch in die Synchronisation aufgenommen werden sollen.