PROCON-WEB Embedded Systems 6.11.0

Warnung

Der Port für den Zugriff auf PROCON-WEB Embedded Systems hat sich geändert. Der neue Port ist nun 17443.
Das System kommuniziert nun verschlüsselt, d. h. über https statt http.

Das System ist somit unter https://localhost:17443 erreichbar.

Der Zugriff über den alten Port ist nicht mehr möglich.

Features

  • 90501: Einführung einer rollenbasierten Benutzerverwaltung. Details unter Benutzerverwaltung.

  • 96643: Bedienkonzept des Lizenzierungsmechanismus angeglichen. Aktivierung und Deaktivierung dialoggeführt und über getrennte Einstiegspunkte in der UI. Details unter Lizenzierung mit WIBU.

  • 117545: Clients können nun Bereichen zugeordnet werden. Damit erhält Embedded System ein weiteres Feature der SCADA-Version von PROCON-WEB.

Fixes & Verbesserungen

  • 120663: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass der TIA v2 Treiber in spezifischen Projektkonstellationen nicht offline importieren konnte.

  • 121037: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass der TIA v2 Treiber WStrings nicht korrekt geschrieben hat.

  • 119918: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass Char Arrays nicht korrekt importiert wurden.

  • 117780: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass Client-Skripte Tags nicht beschreiben konnten.

  • 109917: Zahlreiche kleinere Anpassungen, Fixes und Verbesserungen.

Bekannte Probleme

  • Firmware-Bug bei Siemens 1500er CPUs mit Firmware 4.0: Häufige Verbindung und Trennung mit der SPS im Ereignisprotokoll sichtbar. Fix über Firmware-Update ab v4.0.4 bringt Besserung, behebt das Problem jedoch nicht komplett. Weitere Infos in den Siemens Release Notes. TIA-Treiber daher für Firmware v4.x derzeit nicht freigegeben.

  • Der TIA v2 Treiber unterstützt derzeit keinen Import von Feldern aus Strukturen. Statt dessen erzeugt der Treiber dafür ein Element für jeden Index.

  • Das Setup für Windows-Systeme legt keine Port-Freigabe an, daher funktioniert das Streaming nicht. Der Port 17443 muss unter Windows manuell in der Windows Defender Firewall in den eingehenden Regeln freigegeben werden.