PROCON-WEB Embedded Systems 6.10.0

Fixes

  • 98515: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass fehlende HMI-Tags einen Skript-Fehler erzeugten.

  • 103560: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass eine Navigation innerhalb der HMI nicht via URL möglich war.

  • 106552: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass die Lokalisierung von Rollennamen nicht funktionierte.

  • 109109: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass dynamische Anteile in Alarmtexten zur Laufzeit nicht korrekt aufgelöst wurden.

  • 110714: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass im Logbuch aufgezeichnete Werte nicht mehr ausgewertet wurden.

  • 110715: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass im Logbuch dynamische Textanteile nicht in der korrekten Reihenfolge angezeigt wurden.

  • 110713: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass im Logbuch die Texte von Client-Skript-Einträgen nicht sofort angezeigt wurden.

  • 110727: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass im Logbuch für Passwortänderungen ein unpassender Eintrag erzeugt wurde.

  • 110819: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass bei der Quittierung von Alarmen die Alarm-gegangen-Zeit mit der Quittierungszeit überschrieben wurde.

  • 106807: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass über die UI der Projektverwaltung ein Projektwechsel nicht mehr möglich war.

  • 110986: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass die Interpolation bei einem Request über mehrere Tags eines Dataloggers nicht korrekt durchgeführt wurde.

  • 108806: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass der Codesys-Treiber die statische Kill-Konfiguration ignorierte.

  • 108539: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass der OPC-UA-Treiber Strukturen nicht optimiert lesen konnte.

  • 108982: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass der OPC-UA-Treiber Strings mit falscher Länge importierte.

  • 111200: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass Lizenz-Container nicht korrekt angelegt wurden.

  • 108263: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass der OPC-UA-Treiber mehrere Kill-Variablen pro Verbindung nicht korrekt unterstützte.

  • 112501: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass nach Stoppen eines Treiberdienstes der Treiberstatus nicht korrekt angezeigt wurde.

  • 112503: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass der Allen-Bradley-Treiber nach einem Neustart nicht alle Tags gelesen hatte.

Bekannte Probleme

  • Wird über die Telemetrie-UI ein Tag für einen Treiber importiert, erscheint dieser nicht automatisch in der Tag-Liste. Die Seite muss aktualisiert werden, bspw. durch Drücken von F5. Tritt nur auf u-OS auf, Installationen/Deployments unter Windows und Linux sind nicht betroffen.