PROCON-Connect 1.0.3

Features

  • Verbesserte, überarbeitete Navigationsmöglichkeiten, UIs und User Flows.

  • REST-APIs erlauben Zugriff auf Systemfunktionalität. Dokumentation der Schnittstellen im Open-API Format.

  • OPC-UA Treiber kann strukturbasiert lesen und Strukturen im Client anzeigen.

  • Der MQTT-Client des IIoT-Connectors unterstützt nun neben der MQTT v5 auch MQTT v3.1.1.

  • Datalogger wurden um eine Exportfunktion erweitert.

Fixes

  • Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass nach einem Tag-Import die Tag-Übersicht nicht automatisch aktualisiert wurde.

  • Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass ResMa® nicht mehr mit dem NATS-Broker von PROCON-Connect kommunizieren konnte.

  • Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass über die Tag-API Schreibversuche typfremder Werte aufgerufen werden konnten.

  • Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass der IIoT-Connector-Dienst beendet wird, nachdem Wiederverbindungsversuche zu einem MQTT-Broker über mehrere Stunden nicht erfolgreich waren.

Bekannte Probleme

  • Wird über die Telemetrie-UI ein Tag für einen Treiber importiert, erscheint dieser nicht automatisch in der Tag-Liste. Die Seite muss aktualisiert werden, bspw. durch Drücken von F5. Tritt nur auf u-OS auf, Installationen/Deployments unter Windows und Linux sind nicht betroffen.