PROCON-Connect 1.2.2¶
Fixes & Verbesserungen¶
116247: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass das Logging des TIA v2 Treibers nicht alle Nachrichten ausgeben konnte.
121037: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass der TIA v2 Treiber WStrings nicht korrekt geschrieben hat.
115648: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass der TIA v2 Treiber beim Import von Strukturen mit HMI not visible Variablen leere Strukturen anlegte.
119918: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass Char Arrays nicht korrekt importiert wurden.
119615: Diverse kleinere Anpassungen, Fixes und Verbesserungen.
Bekannte Probleme¶
Wird über die Telemetrie-UI ein Tag für einen Treiber importiert, erscheint dieser nicht automatisch in der Tag-Liste. Die Seite muss aktualisiert werden, bspw. durch Drücken von F5. Tritt nur auf u-OS auf, Installationen/Deployments unter Windows und Linux sind nicht betroffen.
Firmware-Bug bei Siemens 1500er CPUs mit Firmware 4.0: Häufige Verbindung und Trennung mit der SPS im Ereignisprotokoll sichtbar. Fix über Firmware-Update ab v4.0.4 bringt Besserung, behebt das Problem jedoch nicht komplett. Weitere Infos in den Siemens Release Notes. TIA-Treiber daher für Firmware v4.x derzeit nicht freigegeben.
Der TIA V2 Treiber unterstützt derzeit keinen Import von Feldern aus Strukturen. Statt dessen erzeugt der Treiber dafür ein Element für jeden Index.