PROCON-Connect 1.3.2¶
Warnung
Das System ist unter https://localhost:18443 erreichbar.
Der Zugriff über http://localhost:16701 ist nicht mehr möglich.
Fixes & Verbesserungen¶
125201: Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass Offline-Lizenzierungen über die Web-UI nicht möglich waren. Unter Windows kann als Workaround die Toolchain von WIBU für die Lizenzierung verwendet werden. Linux-basierte Systeme müssen auf v1.3.2 updaten oder online lizenzieren.
Bekannte Probleme¶
Wird über die Telemetrie-UI ein Tag für einen Treiber importiert, erscheint dieser nicht automatisch in der Tag-Liste. Die Seite muss aktualisiert werden, bspw. durch Drücken von F5. Tritt nur auf u-OS auf, Installationen/Deployments unter Windows und Linux sind nicht betroffen.
Firmware-Bug bei Siemens 1500er CPUs mit Firmware 4.0: Häufige Verbindung und Trennung mit der SPS im Ereignisprotokoll sichtbar. Fix über Firmware-Update ab v4.0.4 bringt Besserung, behebt das Problem jedoch nicht komplett. Weitere Infos in den Siemens Release Notes. TIA-Treiber daher für Firmware v4.x derzeit nicht freigegeben.
Der TIA V2 Treiber unterstützt derzeit keinen Import von Feldern aus Strukturen. Statt dessen erzeugt der Treiber dafür ein Element für jeden Index.