PROCON-Connect 1.3.0¶
Warnung
Das System ist somit unter https://localhost:18443 erreichbar.
Der Zugriff über http://localhost:16701 ist nicht mehr möglich.
Features¶
90501: Einführung einer rollenbasierten Benutzerverwaltung. Details unter Benutzerverwaltung.
95947: IIoT Connectoren wurden um einen Buffering-Mechanismus erweitert, um Datenverlust bei Verbindungsabbrüchen zu verhindern. Details unter Puffer (Buffering).
96643: Bedienkonzept des Lizenzierungsmechanismus angeglichen. Aktivierung und Deaktivierung dialoggeführt und über getrennte Einstiegspunkte in der UI. Details unter Lizenzierung mit WIBU.
Fixes & Verbesserungen¶
117780: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass Client-Skripte Tags nicht beschreiben konnten.
120663: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass der TIA v2 Treiber in spezifischen Projektkonstellationen nicht offline importieren konnte.
109917: Zahlreiche kleinere Anpassungen, Fixes und Verbesserungen.
Bekannte Probleme¶
Wird über die Telemetrie-UI ein Tag für einen Treiber importiert, erscheint dieser nicht automatisch in der Tag-Liste. Die Seite muss aktualisiert werden, bspw. durch Drücken von F5. Tritt nur auf u-OS auf, Installationen/Deployments unter Windows und Linux sind nicht betroffen.
Firmware-Bug bei Siemens 1500er CPUs mit Firmware 4.0: Häufige Verbindung und Trennung mit der SPS im Ereignisprotokoll sichtbar. Fix über Firmware-Update ab v4.0.4 bringt Besserung, behebt das Problem jedoch nicht komplett. Weitere Infos in den Siemens Release Notes. TIA-Treiber daher für Firmware v4.x derzeit nicht freigegeben.
Der TIA V2 Treiber unterstützt derzeit keinen Import von Feldern aus Strukturen. Statt dessen erzeugt der Treiber dafür ein Element für jeden Index.