Dienste¶
Übersicht¶
Die Dienstübersicht zeigt alle installierten Dienste an. Zu jedem Dienst werden Name, Version und aktueller Status angezeigt. Sollten hier Probleme festgestellt werden, bietet das Ereignisprotokoll häufig weitere Informationen zur Ursache. Dazu kann das Ereignisprotokoll entsprechend auf den zu untersuchenden Dienst gefiltert werden.
Übersicht der Dienste¶
Basisdienste: Name des Dienstes.
Version: Technische Version des Dienstes.
Status: Aktueller Status des Dienstes.
Status¶
Dienste befinden sich immer in einem dieser Zustände:
Aktiv: Der Dienst ist lizenziert und aktiv. Er arbeitet fehlerfrei.
Nicht lizenziert: Der Dienst ist nicht lizenziert und nicht aktiv. Nicht lizenzierte Dienste sind nicht funktional und werden ggf. nicht in der Navigation angezeigt.
Lizenz überschritten: Der Dienst ist lizenziert aber nicht aktiv. Eine Überschreitung der Lizenz führt dazu, dass der Dienst Anfragen ablehnt. Dies kann bspw. auftreten, wenn ein HMI-Projekt aus dem Designer heraus mit zu vielen Tags übertragen wurde.
Inaktiv: Der Dienst ist lizenziert aber nicht aktiv. Ein Neustart des Dienstes kann den Status ggf. wieder auf Aktiv setzen.
Startet: Der Dienst befindet sich im Übergang von ‚Inaktiv‘ auf ‚Aktiv‘. In diesem Zustand ist der Dienst nicht funktional.
Stoppt: Der Dienst befindet sich im Übergang von ‚Aktiv‘ auf ‚Inaktiv‘. In diesem Zustand ist der Dienst nicht funktional.